L’exceptionnel Sheraton Seoul D Cube City Hotel se soulève du centre-ville de Séoul, en Corée du Sud. En tant que destination touristique emblématique, l’hôtel s’efforce de garder une longueur d’avance sur les tendances technologiques et énergétiques. Dans le cadre de leur système d’éclairage moderne, le Sheraton Seoul D Cube City Hotel utilisait des DEL dans 30 % des luminaires de l’installation.
Solutions modernes avec de réelles économies
Les lumières à DEL qui représentaient 30 % de l’éclairage du Sheraton nécessitaient des capacités de gradation pour atteindre les objectifs d’exploitation de la lumière ambiante. Malheureusement, de nombreuses options de gradation envisagées par l’hôtel ne permettraient pas d’exploitation de la lumière ambiante qui maintenait la qualité de l’éclairage pendant que les lampes étaient tamisées.
« Leviton a fourni une gradation fiable et de qualité pour tous les luminaires, y compris les nouvelles DEL. »
De plus, pour obtenir un rendement stable des systèmes d’éclairage de l’installation, le Sheraton avait besoin d’une intégration de la programmation et de la commande manuelle par le biais d’interrupteurs, de panneaux tactiles et d’autres dispositifs qui ne nécessitaient pas de programmation PC pour fonctionner. Une solution offrant la fiabilité d’un système de programmation avec la capacité de commande manuelle prioritaire et d’accompagnement des besoins temporaires était souhaitée.
Heureusement, Leviton a pu fournir des produits qui répondaient aux besoins uniques de Sheraton Seoul. Le gradateur SCR stable a-2000® et le contrôleur 0-10V ont été en mesure de contrôler tous les éclairages de l’installation : lampes à DEL, fluorescentes, halogènes, cathode froide et à DHI. Les contrôleurs de gradation D4000 ont permis à l’hôtel de régler les horaires du système d’éclairage, la commande d’ambiance et la commande de séquence RVB, le tout sans avoir à se fier à un ordinateur pour la configuration et la maintenance.
Rendement supérieur de Leviton
Après avoir mis en œuvre les solutions de gradation et de commande d’éclairage de Leviton, le Sheraton de Séoul a remarqué une amélioration marquée de la qualité et de la fiabilité de la gradation, en particulier dans les luminaires à DEL. Les solutions Leviton contrôlent maintenant les salles de séminaire et de bal de Sheraton Seoul, se connectant à la gamme de divertissement Leviton avec des consoles de scène et des commandes DMX. L’intégration améliore considérablement le rendement et la commodité des événements à l’hôtel, pour les organisateurs et les clients.