En un coup d'œil
Profil : Plusieurs fois par an, les paroissiens de plusieurs cantons voisins se rassemblent à l’église Snohomish Washington de Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS) pour entendre les sermons et participer à une formation sur le leadership. Pour profiter de tout l’espace disponible dans le bâtiment tout en fournissant une image nette, l’église a mis à niveau son réseau audiovisuel avec la connectivité TI/AV de Leviton.
Industrie : culte spirituel
Emplacement : États-Unis
Défi : l’Église Snohomish Washington de Jesus Christ des Saints des derniers jours avait besoin d’une solution audiovisuelle de haute qualité sans tracas qui permettrait d’impliquer simultanément le public dans plusieurs pièces du bâtiment.
Solution : Amplificateur de signal HDBaseT™ de Leviton
Plusieurs fois par an, les paroissiens des communes de Lake Stevens, Monroe, Clearview, Maltby et Sultan Washington se rassemblent à l’église Snohomish Washington de Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS) pour entendre les sermons et participer à une formation en leadership. Avec un si grand nombre de paroissiens présents (parfois jusqu’à 1 400), l’église doit utiliser chaque pièce du bâtiment.
Nous voulions offrir une image nette et nette afin que les participants se sentent plus engagés.
Jusqu’à récemment, le Snohomish Stake of the Church s’appuyait sur un réseau audiovisuel analogique, qui s’associait mal avec les nouveaux téléviseurs haute définition et n’offrait pas le niveau de qualité désiré. « Nous avons senti que notre absence de solution haute définition réduisait l’expérience », a déclaré Steve Coons, coordonnateur de la technologie pour le Snohomish Stake of the Church. « Nous voulions offrir une image nette et nette afin que les participants se sentent plus engagés. »
« La planification et l’installation étaient vraiment faciles et directes... C’était beaucoup plus facile que je ne l’avais prévu. »
Connecter les congrégations
Pour répondre aux besoins de la congrégation et s’assurer que tout le monde puisse voir et entendre les responsables de l’église pendant les sermons et les présentations, l’Enjeu Snohomish de l’Église s’est tourné vers une technologie TI/AV des solutions de réseautique Leviton. « Les bâtiments de l’église locale utilisent déjà les produits de réseautique Leviton pour leurs fonctions administratives et leurs bibliothèques de généalogie informatisées », a déclaré M. Coons. « Il était tout naturel d’utiliser une solution Leviton pour résoudre ce dilemme. »
En utilisant l’infrastructure de câblage de catégorie 6 existante du bâtiment combinée aux dispositifs prêts à l’emploi HDBaseT™ de Leviton, l’église est en mesure d’étendre son signal audiovisuel HD 1080p et de fournir des flux de la salle de réunion principale aux écrans plats haute définition dans les salles de classe et les salles de débordement dans tout le bâtiment. « La planification et l’installation étaient vraiment faciles et directes », a déclaré M. Coons. « C’était beaucoup plus facile que je ne l’avais prévu.
Lavérification de la liaison
Leviton a également été en mesure d’aider au diagnostic des anomalies pendant le processus d’installation. Comme l’installation a été effectuée conformément aux normes IT/AV de Leviton, elle est dotée d’une liaison permanente testable. En utilisant les outils diagnostiques déjà disponibles, les experts de Leviton ont rapidement découvert que les cordons de connexion tiers utilisés ne fonctionnaient pas aux fréquences requises, provoquant des chutes de signal récurrentes. En quelques minutes, les cordons de connexion tiers ont été remplacés par une solution certifiée de haute qualité, ce qui a donné un signal vidéo clair et cohérent.
« C’est une solution élégante, facile à utiliser et à configurer, et elle offre une alimentation à chaque extrémité... ce qui est vraiment pratique et nous offre une plus grande flexibilité. »
Leviton à tous les niveaux
Une fois la caméra installée dans la chapelle principale et les cordons de connexion de tierce partie remplacés par un produit de remplacement de qualité supérieure par Leviton, la qualité vidéo s’est considérablement améliorée. « À partir de l’affichage haute définition de l’une de nos salles de débordement, je pouvais clairement voir le grain de bois sur la pulpe », a déclaré M. Coons. « C’était beaucoup mieux que ce à quoi je m’attendais. »
En plus du déploiement d’un nouvel amplificateur HDMI® de Leviton avec transmetteur et récepteur HDBaseT, l’église a terminé la solution de bout en bout avec des connecteurs PTNB Atlas-X1™ de cat. 6 de Leviton aux plaques murales de connexion pour un rendement et une fiabilité vérifiés. « C’est une solution élégante, facile à utiliser et à configurer, et elle offre une alimentation à chaque extrémité », a déclaré M. Coons, « ce qui est vraiment pratique et nous offre une plus grande flexibilité ».
Se préparer à la croissance future
« Pour cette installation, nous avons pu travailler avec l’infrastructure de cat. 6 existante du bâtiment, évitant ainsi un projet coûteux de remplacement pour économiser du temps et de l’argent à l’église », a déclaré Bill Lauby, directeur principal des produits, Solutions AV de Leviton. « Cependant, pour les nouvelles installations ou les futures expansions, nous recommandons une solution PTNB de cat. 6A avec technologie de prévention de la diaphonie étrangère. Cela garantit le plus haut niveau de performance tout en maintenant une meilleure intégrité du signal. »
Impressionnés par la flexibilité et l’unité offertes par les produits Leviton, les responsables locaux espèrent mettre à niveau d’autres bâtiments de la région avec la même technologie au cours des prochaines années. « Les chefs de file de l’Enjeu local de l’Église croient en l’utilisation efficace de ses bâtiments, pour préserver les ressources et bénéficier à plus de personnes », a déclaré M. Coons. « Nous aurons souvent plusieurs congrégations utilisant le même bâtiment. La solution de Leviton nous a aidés à passer à l’étape suivante et à améliorer l’expérience de nos membres. Nous sommes très satisfaits du résultat. »