De l’héritage à la pointe de la technologie : le bureau de Londres transformé avec Leviton
En un coup d'œil
Industrie : finances
Emplacement : Londres, Angleterre
Problème commercial : Sumitomo Corporation Europe Limited devait moderniser sa salle des marchés londonienne sans perturber les opérations réelles ni compromettre les normes de durabilité, de conformité ou de rendement.
Solution : le système 10GPlus™ Cat6A de Leviton et le réseau central optique OPT-X™ Unity ont permis une installation réseau échelonnée et haute performance qui a obtenu la certification SKA Gold tout en maintenant la disponibilité complète de la salle des marchés.
Arrière-plan
Dans le cadre d’une rénovation stratégique de ses opérations londoniennes, Sumitomo Corporation Europe Limited a cherché à réimaginer son lieu de travail, à améliorer la collaboration, à intégrer la durabilité et à prendre en charge les demandes numériques futures. Le projet moderniserait non seulement la conception du lieu de travail, mais maintiendrait également une continuité opérationnelle complète pour plus de 60 commerçants actifs tout au long de la construction.
Pour ce faire, DMG Workplace a été sélectionné comme entrepreneur principal de conception et de construction, agissant à la fois comme concepteur principal et entrepreneur principal. Ils ont fait appel à Active Communication Company Ltd (ACCL), un partenaire d’installation de confiance de Leviton, pour fournir une infrastructure réseau durable et haute performance adaptée à la nature active du site.
Défi
Fournir un lieu de travail prêt pour l’avenir pour Sumitomo Corporation Europe Limited signifiait plus que concevoir pour la flexibilité et le bien-être, il nécessitait l’organisation d’une transformation complexe autour d’un espace de commerce en direct, sous un examen mondial et dans le strict critère de certification SKA Gold. Chaque couche du projet, des trajets de câblage à la logistique de livraison, devait répondre à des normes intransigeantes en matière de rendement, de sécurité et de durabilité, le tout sans perturber les opérations critiques ou dépasser le budget.
L’espace devait rester opérationnel pour plus de 60 commerçants tout au long de la construction, sans marge d’erreur en raison des règlements de conformité et de connectivité. La conception du concept exigeait une esthétique harmonieuse, des zones de bien-être et des espaces de collaboration ouverts. Mais l’intégration d’une infrastructure de câblage dense et à haut rendement, prenant en charge la connectivité 10GbE, PoE et optique dans un environnement aussi poli, exigeait une planification méticuleuse et une coordination étroite entre les équipes d’installation et d’infrastructure.
L’espace de colonne montante limité, les trajets existants et les codes stricts du bâtiment en matière d’incendie en vertu de la conformité Cca au règlement sur les produits de construction (CPR) ont créé une complexité d’installation. L’équipe avait besoin de solutions de réseau haute densité et flexibles qui pouvaient être déployées proprement et efficacement, souvent dans des fenêtres de travail serrées.
La certification SKA Gold exige des pratiques rigoureuses en matière de durabilité, de la logistique et des déchets au suivi des émissions et à la réutilisation des matériaux. Atteindre ces objectifs tout en respectant le calendrier et en évitant les compromis de coûts ou de rendement supplémentaires, exigeait une collaboration étroite des fournisseurs, une documentation proactive et une planification avancée des itinéraires de livraison et de l’emballage.
En tant qu’organisation mondiale avec des parties prenantes transfrontalières, le projet devait répondre non seulement aux règlements et codes de conception du Royaume-Uni, mais également aux objectifs de durabilité de l’entreprise et aux normes d’approvisionnement du Japon. Cela exigeait une documentation transparente, des visites de site en personne et une traçabilité des produits qui pourraient résister à l’examen à plusieurs niveaux de parties prenantes. L’équipe s’est engagée à obtenir la certification SKA Gold, en superposant les exigences de durabilité qui touchent chaque détail du projet, de la réutilisation des matériaux et de la performance énergétique à la logistique avec suivi du carbone. Le défi était d’intégrer ces priorités dans un environnement qui fonctionne sans heurts sans sacrifier la qualité ou la dynamique.
Le développement durable n’est pas un ajout; il est conçu dans tout ce que nous livrons.
Solution
Pour répondre aux demandes du projet, l’équipe a mis en œuvre une infrastructure réseau alimentée par Leviton conçue pour un rendement ininterrompu, une évolutivité future et une conformité totale aux normes de sécurité et de durabilité.
Le système U/FTP 10GPlus® Cat6A de Leviton, sélectionné pour sa capacité de 10GbE, sa prise en charge PoE et sa résistance au feu CPR Cca, a fourni le réseau central pour les besoins de connectivité de la salle de commerce. Le système a pris en charge les déploiements haute densité dans les bureaux et les zones de collaboration, tandis que les composants blindés assuraient l’intégrité du signal dans un environnement électromagnétique complexe. L’infrastructure a été installée par phases pour éviter les temps d’arrêt, avec une coordination minutieuse entre l’ACCL et les DÉG pour intégrer le réseau de manière transparente dans l’installation en évolution. La modularité et la durabilité de ces composants ont permis de livrer l’infrastructure par phases sans interrompre les opérations sous tension, ce qui est essentiel au succès du projet.
« Ce projet montre comment une infrastructure avancée peut être livrée sans compromettre le temps de disponibilité ou la durabilité. »
Les connexions de réseau central ont été prises en charge par le système OPT-X™ Unity, offrant une connectivité optique haute densité avec une installation simplifiée et un potentiel de mise à niveau à long terme.
Les objectifs de durabilité ont été atteints grâce à une stratégie logistique menée par Edmundson Electrical Datatech, utilisant une flotte certifiée FORS Silver et des livraisons de compensation carbone de West Bromwich à Londres par le biais du projet Bendosol. Les livraisons ont été consolidées pour réduire les émissions et minimiser les perturbations du site, tandis que les emballages ont été réduits et les émissions suivies dans le cadre du Projet Mark 2024. Les tambours de câble et les bobines de contreplaqué récupérés ont été réutilisés tout au long du projet pour minimiser les déchets et prendre en charge les exigences de certification SKA Gold.
Pour assurer l’alignement entre les parties prenantes mondiales, ACCL et Leviton ont organisé des visites de site en personne, y compris une visite d’usine et une exploration technique approfondie, donnant à Sumitomo Corporation Europe Limited et DMG une visibilité complète sur la traçabilité du produit, les références environnementales et la valeur à long terme. Cette collaboration a permis à l’équipe d’intégrer la durabilité sans compromettre les normes techniques, le calendrier ou les opérations en direct.
Résultat
Le projet a réussi à transformer le lieu de travail de Sumitomo Corporation Europe Limited en un environnement performant et prêt pour l’avenir, sans compromettre les opérations de trading en direct.
L’approche par phases a permis des transitions en douceur à toutes les étapes de la construction, préservant ainsi la continuité opérationnelle pour plus de 60 traders. Avec la nouvelle disposition, les employés bénéficient désormais de zones distinctes pour la concentration, la collaboration et le bien-être, alignées sur les besoins de travail moderne et hybride.
L’infrastructure offre une valeur à long terme grâce à l’évolutivité intégrée, prête à prendre en charge les futures mises à niveau, des charges de données plus élevées et des technologies de milieu de travail en évolution.
La certification SKA Gold a été obtenue grâce à une réduction mesurable du carbone, une minimisation des déchets et des pratiques d’approvisionnement vérifiées, ce qui renforce la position ESG de Sumitomo Corporation Europe Limited auprès des parties prenantes internes et externes.
Ce projet établit une nouvelle norme en matière de livraison durable sur le lieu de travail, où aucune perturbation, infrastructure prête pour l’avenir et exécution éthique se convergent.
Le projet a également fourni une efficacité mesurable : moins de livraisons, une installation simplifiée et moins de déchets de matériaux, tout cela a contribué à réduire les coûts et à une empreinte environnementale plus légère. Au-delà de son succès immédiat, l’approche sert de modèle évolutif et répétable pour les futurs aménagements de bureau haute performance, démontrant comment le bien-être, la durabilité, la conformité et la continuité sur le lieu de travail peuvent être atteints sans compromis.
Pour plus de renseignements, visitez Leviton.com/ns/emea.