La maison présente le réseau du futur avec la connectivité Leviton
Lorsque le commentateur radio Ron Rosberg, alias le « gourou du gadget », a décidé de construire la maison de ses rêves, il imaginait plus qu’une maison. Il voulait un endroit qu’il pourrait utiliser pour présenter les dernières technologies résidentielles. Après trois ans de planification et de construction, son rêve a été réalisé. La maison, surnommée Technology Lake House par Rosberg, est située sur les rives de Clear Lake en Californie du Nord, à environ 120 miles au nord de San Francisco. En plus des impressionnantes caractéristiques extérieures, de la maison de 411 m2, de la suite à trois chambres et du garage à six voitures, l’intérieur de la maison offre plus de connexions réseau que certains immeubles de bureaux.
Construire un réseau résidentiel complet
Lorsque Rosberg a organisé les caméras accessibles à distance, le système d’éclairage sans fil, les téléviseurs à écran plat et les commandes de musique dans chaque pièce, il est devenu évident que la maison avait besoin d’une infrastructure réseau solide pour servir de réseau central. Cette infrastructure devait également s’intégrer parfaitement aux multiples systèmes concernés. C’est là que Leviton est intervenu. En plus des prises électriques Leviton déjà installées dans la maison, Rosberg a également décidé de la connectivité Leviton pour sa facilité d’utilisation et d’organisation.
Eric Cox, président de 20/20 dB, Inc., a géré l’installation de câblage structuré pour le projet Technology Lake House. Avec l’aide du personnel de Leviton Network Solutions, il a choisi les produits Leviton dont il avait besoin pour construire un réseau qui pourrait prendre en charge une si vaste gamme de dispositifs. En plus des produits de réseautique, M. Cox a également choisi un panneau de protection contre les surtensions de la série 51110 de Leviton pour protéger l’équipement high-tech de la maison contre les pics d’alimentation nocifs.
« Je ne voulais pas que des kilomètres de câble restent derrière les couches d’un placard », a dit Rosberg. « La façon dont vous concevez [Leviton] en fait une solution idéale pour une installation agréable et facile. » Au lieu d’être empilés dans un placard, tous les câbles de connexion HOME 5e® et 6 Ultra HighFlex, les tableaux de connexion à montage pivotant, les modules de câblodiffusion de qualité supérieure et les panneaux de distribution d’entrée téléphonique sont organisés soigneusement en trois logements Structured Media® de 107 cm pour la maison principale et deux dans le garage pour la suite d’invités.
Cox a utilisé des plaques murales QuickPort®, des connecteurs F de 3 GHz et des connecteurs sans outil CAT 5e et 6 HOME dans chaque pièce pour connecter tout l’équipement. « Il y a cinq à six câbles par pièce, donc j’aime utiliser des connecteurs QuickPort pour chromocoder les ports pour le client afin qu’il y ait moins de confusion et qu’ils sachent quels câbles se branchent dans quel port », a déclaré M. Cox. Réduire la marge d’erreur était particulièrement important pour ce projet, car M. Cox vivait à environ trois heures du chantier. « Un étiquetage approprié me permet de diagnostiquer les problèmes de loin; cela m’aide à identifier et à résoudre un problème par téléphone », a déclaré M. Cox.
Pour ce projet, il était également important d’avoir un réseau qui pourrait être facilement mis à niveau pour prendre en charge les dernières technologies dans les années à venir. La connectivité de Leviton a aidé Cox à se préparer à ce qui pourrait être nécessaire cinq ans plus tard. « Chaque pièce de la maison est dotée d’un flux réseau pour les demandes futures et l’accès à Internet par le biais d’une ligne câblée », a déclaré M. Cox. En utilisant la gamme QuickPort de Leviton, il sera en mesure d’apporter facilement des modifications dans chaque pièce à mesure que les besoins de réseau de la maison évoluent.
Quelle est la prochaine étape pour la Technology Lake House
Bien que Rosberg ait déménagé avant, la maison a été officiellement terminée début 2012. Il surveille déjà les nouvelles technologies à présenter dans sa maison, mais pour l’instant, il dispose d’une maison high-tech « très vivable et très agréable ».