Korea Telecom est l’une des entreprises technologiques les plus respectées et les plus innovantes de Corée du Sud, reconnue dans le monde entier pour son excellence.
Pour rendre leurs installations plus intelligentes, Korea Telecom s’est tournée vers Leviton, le chef de file de l’industrie des solutions énergétiques.
Pour l’une des entreprises technologiques les plus à la pointe de la technologie en Corée, seules les technologies de commande d’éclairage les plus avancées et intelligentes feraient le travail. Le système de panneau de commande de relais GreenMAX® à la pointe de la technologie et les produits de solution d’exploitation de la lumière ambiante de Leviton interconnectés avec des technologies informatiques avancées, entraînant une réduction de 35 % de la consommation d’énergie.
Connecting Technology & Savings
Korea Telecom est la plus grande société de télécommunications de Corée avec des intérêts s’étendant à l’immobilier, à la location de voitures, à la gestion de bâtiments et plus encore. Dans leur immeuble de bureaux commercial moderne Seocho, Korea Telecom a reconnu la nécessité d’aller de l’avant en matière d’efficacité énergétique. Les lumières ont été laissées allumées à pleine luminosité dans tout le bâtiment pendant toutes les heures de travail et un modèle d’éclairage obsolète et inefficace.
« L’interconnectivité GreenMAX a entraîné une réduction de 35 % de la consommation d’énergie. »
Travailler avec Leviton a ouvert une variété de solutions de commande d’éclairage à Korea Telecom. Une solution d’exploitation de la lumière ambiante a été proposée, qui inclurait des détecteurs de mouvements, des photocellules et des systèmes d’exploitation intelligente de la lumière ambiante miniZ™, tous connectés à un système de commande centralisé GreenMAX principal de Leviton. La solution a réduit la consommation d’énergie de Korea Telecom en réponse à l’intensité de la lumière naturelle dans l’espace. Étant donné que le bâtiment a été conçu avec de nombreuses fenêtres et caractéristiques de l’atrium, les possibilités d’exploitation de la lumière ambiante étaient nombreuses. La technologie GreenMAX a également permis aux employés de contrôler l’éclairage et la planification, ce qui convient parfaitement à un chef de file technologique.Les
solutions Leviton permettent de réaliser des économies
Après l’installation des systèmes GreenMAX et d’exploitation de la lumière ambiante de Leviton dans les bureaux et les couloirs des bâtiments, le bâtiment Seocho a connu une réduction de 35 % de la consommation d’énergie d’éclairage. Les solutions fournies par Leviton étaient évolutives et faciles à mettre en œuvre. L'interface avec les technologies informatiques avancées de Korea Telecom a offert un nouveau niveau de flexibilité aux employés et au personnel de gestion des installations. Par conséquent, les employés profitent d’un espace plus intelligent et plus ambiant tout en réduisant les frais généraux.