Les heureux organismes
Nous aimons tous nos maisons, même si elles ne sont pas très intelligentes, mais la propriété peut être très difficile. Grâce à l’ajout et à l’installation de quelques dispositifs intelligents, les résidences peuvent devenir plus écoénergétiques, plus conviviales et plus confortables. Les interrupteurs, lampes, thermostats et appareils intelligents ont révolutionné la façon dont nous opérons et contrôlons nos maisons.
Quiconque peut utiliser un tournevis et un téléphone intelligent peut utiliser une variété de dispositifs intelligents. Les propriétaires sont maintenant reconnaissants de l’utilisation mains libres de toute technologie nouvellement installée via une application de téléphone intelligent ou avec l’ajout du dispositif Google Home, Amazon Echo ou Dot. La commande vocale est maintenant au bout de votre langue.
La famille TheHappyHomebodies.com, composée de deux parents et de deux tout-petits, a identifié l’utilisation la plus efficace des produits de maison intelligente, en sélectionnant trois pièces dans leur maison pour installer Decora Smart avec technologie Wi-Fi de Leviton. La pépinière, le din et la chambre principale étaient les choix pour leurs premières applications.
APPLICATION
L’éclairage de la pépinière est désormais un jeu d’enfant grâce à l’ajout de commandes de gradateur enfichables qui actionnent deux lampes de table. L’un pendant les histoires de coucher pour les enfants, l’autre caché derrière la table à langer pour une autre lampe. Les deux sont connectés de manière à ce qu'ils s'allument en même temps que l'éclairage de toute la pépinière. Entrer dans une pépinière sombre à 6 A.M. avec un tout-petit écumé dans les bras et simplement dire « Alexa, allume les lumières de la pépinière » est un luxe incroyable.
« La salle de jeux était l’endroit idéal pour essayer les fiches Decora Smart avec technologie Wi-Fi. » - Jordan G.
La prise de conscience que cette technologie facilite grandement la vie. Les acheteurs disent : « Je ne savais jamais que j’avais besoin de cela, mais maintenant je ne veux vraiment pas fonctionner sans cela. »
Comme les caméras de recul dans nos voitures, cette technologie offre des avantages et une appréciation sans limites de la part des consommateurs qui se demandent comment ils ont géré sans elle.
M. et Mme G peuvent maintenant profiter d’un moment de réconfort dans leur restaurant après de longues journées pour regarder des films et la télévision. Créer l’expérience de cinéma maison parfaite est facile avec l’éclairage encastré et aérien utilisant les gradateurs intelligents de Leviton pour permettre la commande automatique de la gradation - passer du « mode cinéma » à une pièce entièrement éclairée en appuyant sur un bouton ou une commande vocale.
FACILITÉ D'UTILISATION
Pour les parents des tout-petits, une nuit de sommeil complète est rare, donc donner à leur chambre principale certaines caractéristiques d’automatisation était un énorme avantage. Dans cette pièce, ils ont installé deux interrupteurs Decora Smart de Leviton, l’un avec un gradateur et l’autre sans, pour contrôler quatre lumières encastrées et un ventilateur de plafond. Grâce aux fonctions de commande vocale Amazon Echo, les utilisateurs peuvent allumer et éteindre les lumières et le ventilateur tout en se relaxant dans le lit. Alexa est déjà utilisée comme alarme et peut réveiller les utilisateurs avec de la musique, des nouvelles et maintenant une commande d’éclairage.