Detroit, MI, États-Unis
La Wayne County Airport Authority (WCAA) exploite l’aéroport métropolitain de Detroit (DTW) et l’aéroport Willow Run d’Ypsilanti à proximité, et est l’une des autorités aéroportuaires les plus fréquentées du pays. Étant donné que DTW sert de plaque tournante pour Delta et Spirit Airlines et dessert 14 autres grands transporteurs, en tant qu’administrateur de ces opérations, la WCAA a un travail important qui tend à la sécurité du passage de plus de 30 millions de voyageurs annuels vers 160 destinations par ses 145 portes, six pistes de jet et deux installations fédérales de services d’inspection.
Tout au long de son histoire, la WCAA a investi dans de nombreux projets d’amélioration du capital pour améliorer l’expérience de voyage. Il a récemment cherché à améliorer les opérations en coulisses pour se rapprocher de la réalisation de ses objectifs de durabilité.
En collaboration avec des experts de l’équipe des solutions d’éclairage et d’énergie de Leviton, la WCAA a lancé un audit énergétique complet de deux de ses installations de maintenance. L’audit a montré qu’elle pouvait réduire considérablement sa consommation d’énergie, réduire les factures de services publics et bénéficier d’un retour rapide en installant des détecteurs de mouvements éconergétiques dans des zones clés.
Leviton élabore un plan de vol pour réduire l’utilisation d’énergie et les dépenses d’exploitation de la WCAA
En travaillant aux côtés du service de maintenance de la WCAA, les experts en efficacité de l’éclairage de Leviton ont conçu le plan d’installation, en sélectionnant la meilleure technologie de détection pour chaque domaine d’application. Une combinaison de détecteurs à infrarouge passif et de détecteurs multitechnologiques montés au plafond a été choisie pour les couloirs et les bureaux fermés. Les détecteurs multitechnologiques utilisent les technologies de détection à infrarouge et à ultrasons pour répondre aux mouvements sans déclenchement intempestif et étaient le choix idéal dans les zones où une détection supplémentaire était nécessaire.
Les détecteurs sans fil d’exploitation de l’énergie LevNet RFMC permettent de préparer le programme d’ économies d’énergie pour le décollage dans les zones difficiles à rénover
Plus de 30 détecteurs de mouvements ont été installés pour offrir un rendement sans faille dans les espaces ouverts et les zones de bureaux fermées des deux bâtiments de maintenance. Pour équiper les toilettes et les vestiaires d’une solution de commande d’éclairage automatisée, une approche différente était nécessaire.
La construction en bloc d’attache et la disposition asymétrique de ces zones ont empêché l’installation d’un détecteur câblé standard. Heureusement, les détecteurs à radiofréquences LevNet RF de Leviton, qui ne requièrent aucun câblage, ont permis le décollage de cette partie du projet. Les défis posés par la construction de blocs et le plan de plancher des toilettes ont été facilement et économiquement surmontés grâce à la technologie sans fil d’exploitation de l’énergie de LevNet RF.
La mise en œuvre sans fil consistait en l’installation de détecteurs plafonniers LevNet RF WSC15 et WSC04 et d’unités de récepteur d’interrupteur mural avancé WSS10. Idéals pour les applications de réfection les plus difficiles, les deux modèles de détecteurs sont dotés d’un collecteur de cellules solaires intégré qui absorbe la lumière du soleil et la lumière ambiante qui sont converties en la tension c.c. nécessaire pour alimenter l’unité. La technologie de cellule solaire évite le besoin de piles ou de câblage, ce qui permet à WCAA d’économiser sur le coût de l’installation ainsi que sur ses coûts d’éclairage continus.
Les récepteurs-interrupteurs muraux ont fourni une installation rapide, se fixant facilement dans les boîtes murales à dispositif unique de chaque salle de bain, sans nouveau câblage. Répondant aux signaux des détecteurs sans fil, les interrupteurs-récepteurs activent automatiquement l’éclairage dans les toilettes lorsque quelqu’un entre et désactive l’éclairage après que la pièce est vide pendant une période spécifiée.
Détecteurs de mouvements muraux à infrarouge sans fil LevNet RF
- Modes de mise sous tension manuelle/hors tension automatique et de mise sous tension automatique/hors tension automatique
- Possibilité d'installation dans des endroits difficiles à câbler, tant dans les installations d'équipement que dans les nouvelles constructions
- Auto-alimentation, photopile intégrée qui exploite la lumière ambiante disponible pendant 48 heures - aucune pile ou source d’alimentation externe n’est nécessaire
- Installation simple et rapide sans câblage supplémentaire équivalent
- Offert dans une variété de modèles pour répondre à un large éventail de modèles de couverture et d’exigences d’application
Récepteurs-interrupteurs muraux LevNet RF
- Offre des fonctions de commande locale et de commande manuelle prioritaire
- Installation simple et rapide sans câblage supplémentaire requis
- S’adapte aux boîtes murales à dispositif unique standard
- Comprend des trousses de changement de couleur (blanc, ivoire et amande pâle) pour la lexibilité de conception
- Modèles de récepteurs d’interrupteurs muraux neutres et non neutres disponibles
- À utiliser avec les détecteurs sans fil WSC04 ou WSC15 pour des économies d’énergie maximales
- À utiliser avec la télécommande sans fil WSS0S-P pour une solution d’interrupteur à emplacements multiples