Le WCF assure les employeurs de l’Utah depuis 1917. WCF est une compagnie d’assurance mutuelle à but non lucratif gérée par un conseil d’administration. Le WCF emploie 310 personnes qui fournissent des services de souscription, de sécurité, de réclamations et juridiques à plus de 20,000 employeurs de l’Utah. Ils paient les mêmes taxes sur les primes que les autres compagnies d’assurance et contribuent à l’économie de l’Utah en fournissant une source stable et compétitive d’assurance contre les accidents du travail.
Pendant le développement de la conception et plusieurs mois du projet, le propriétaire a déterminé qu’il voulait que le projet obtienne la certification LEED-Argent. Le développement de la conception intérieure a été rapidement modifié pour atteindre le nouvel objectif. Cependant, l’ensemble noyau et coquille était déjà en cours. L’équipe de projet a géré les crédits de construction avec des matériaux et le détournement du flux de déchets pour des points supplémentaires qui ont fait passer le projet de LEED Silver à LEED Gold.
Le défi
Fournir un système d’exploitation de la lumière ambiante par zones dans toutes les zones ouvertes de l’installation qui répond à la fois à l’éclairage naturel dans l’espace et aux détecteurs de mouvements. Fonctionne en harmonie avec les autres systèmes de bâtiment de l’installation. Le défi était que l’installation du système de CVC mécanique comprenait des diffuseurs à disque qui fournissent de grandes quantités d’air pour se déplacer dans le plafond à un volume élevé. Cela interférait avec la capacité de détection des détecteurs de mouvements à ultrasons utilisés pour la commande de l’éclairage dans les grands bureaux ouverts. Ce problème n'a pas été reconnu tant que le bâtiment n'a pas été occupé par le propriétaire une fois la construction terminée.
La Solution
Mark Wilson avec l'agence de vente de Layton à Salt Lake City, Utah a recommandé que les dispositifs à ultrasons soient retirés et remplacés par les détecteurs de mouvements à infrarouge passifs de Leviton. Ces dispositifs ne sont pas soumis à de faux déclenchements dus aux mouvements d'air. Cependant, cela a présenté un autre problème, c’est-à-dire la couverture dans les grands bureaux ouverts. Les dispositifs à ultrasons couvraient une zone de 2000 pi2 et le seul IRP de 1500 pi2, de sorte que plusieurs points morts sont apparus dans les espaces.
Nous avons résolu le problème en utilisant les produits LevNet RF de Leviton combinant le récepteur sans fil avec le nombre nécessaire de dispositifs à infrarouge passif sans fil alimentés par l’énergie solaire afin d’offrir une couverture adéquate de chacun des espaces. Le récepteur a été monté au-dessus du plafond à un emplacement câblé à infrarouge passif existant près du centre de chaque zone d’éclairage et a utilisé le même câblage d’alimentation et de déclenchement que celui qui existait au niveau du dispositif. Les détecteurs de mouvements sans fil ont été jumelés au récepteur de zones, puis situés au besoin pour fournir une couverture de mouvement adéquate de l’espace. Cela nous a permis de terminer le projet en un week-end et n’a pas interrompu l’utilisation commerciale quotidienne de l’espace, ce qui n’a entraîné aucun temps d’arrêt pour le propriétaire. Cela a également réduit considérablement les coûts de main-d’œuvre, car aucun câblage n’était nécessaire pour terminer l’installation.
Chaque zone nécessitait plusieurs dispositifs afin de couvrir la disposition du mobilier modulaire. Ce n'était pas un problème pour le récepteur qui peut accepter jusqu'à 30 dispositifs.
Résultats
Le système a fonctionné comme l'exigent l'équipe de conception et le propriétaire. L’utilisation de l’emplacement existant pour les dispositifs câblés et leur jumelage avec les dispositifs sans fil a entraîné une interruption minimale pour le propriétaire. Les coûts d’installation ont été considérablement réduits grâce à l’utilisation de dispositifs sans fil. Cela a permis des économies d’énergie grâce à l’exploitation de la lumière ambiante et à la commande de mise sous/hors tension de l’éclairage des installations. L’installation a obtenu le statut LEED Or.
Pour en
savoir plus sur la vaste gamme de solutions de commande d’éclairage et de gestion de l’énergie de Leviton, veuillez visiter www.leviton.com/lms ou composer le 503-404-5555.
Emplacement : | Fonds d’indemnisation des travailleurs Sandy, Utah |
Application : | Détecteurs de mouvements à exploitation de la lumière ambiante Récepteurs sans fil Détecteurs de mouvements sans fil autoalimentés. |
Composants du système : | Modules d’exploitation de la lumière ambiante Mini-Z de Leviton, détecteurs de mouvements, récepteurs sans fil LevNet RF, détecteurs de mouvements sans fil autoalimentés. |
Avantages : | Cela a permis des économies d’énergie grâce à l’exploitation de la lumière ambiante et à la commande de mise sous/hors tension des systèmes d’éclairage des installations. L’installation a obtenu le statut LEED Or. |
Entrepreneur : | Construction Jacobsen. |
Architecte : | ASWN + Architectes. |
Ingénieurs : | ASWN + Architects, Dunn Associates, Van Boerum et Frank Associates Inc. |
Du début à la fin : | octobre 2008 à juin 2010. |