EXCEPTION :
Les réseaux Wi-Fi et Ethernet du LIEU DE TRAVAIL CHANGEANT
offrent depuis longtemps une connectivité critique pour les entreprises et les espaces commerciaux, tandis qu’un service cellulaire fiable dans les espaces commerciaux n’était considéré que comme une commodité pour ces paramètres. Cependant, les avancées dans la capacité cellulaire ont créé un tout nouveau paysage de services qui sont enracinés dans la vie quotidienne, faisant du service cellulaire une exigence commerciale. Avec la croissance des dispositifs IdO et des véhicules intelligents, le réseau cellulaire émerge comme une infrastructure critique pour le retour d’information en direct sur les fonctions commerciales intégrales, des ateliers intelligents qui sont équipés de données en temps réel et de la maintenance prédictive aux établissements de soins de santé avec surveillance à distance des patients.
Même si le paysage technologique du lieu de travail change, de nombreux bâtiments dans lesquels ces travaux ont lieu sont mal équipés pour la fiabilité cellulaire. Les matériaux de construction comme l’acier, les fenêtres en verre à faible émissivité et les signaux cellulaires 5G de blocs de béton, ce qui signifie que le service cellulaire intra-immeuble pourrait être tacheté et peu fiable, s’il est même présent.
Les systèmes d’antenne distribuée (DAS) sont un moyen d’apporter une connectivité cellulaire fiable dans les bâtiments. Il existe de nombreux types de DAS, et ce document se concentrera principalement sur le DAS intérieur et l’infrastructure réseau requise pour le prendre en charge. Certaines installations DAS intérieures offrent une meilleure couverture, d’autres ajoutent également de la capacité, mais au cœur, un DAS capte les signaux extérieurs et les amène à l’intérieur pour que les dispositifs puissent se connecter. Il est important de noter que pour les propriétaires de bâtiments, les locataires et les utilisateurs du réseau, DAS peut compliquer les réseaux car ils coexistent avec les réseaux Wi-Fi préexistants. Dans cette nouvelle normalité, il est essentiel de rationaliser les architectures de réseau dans les bâtiments pour la gérabilité et la sécurité du réseau.