De plus en plus, les technologies nécessitent un retour quasi instantané du réseau. Qu’il s’agisse de la technologie de bâtiment intelligent, des capteurs IdO ou des véhicules autonomes, la latence de transfert de données doit être plus courte. Cependant, une latence extrêmement faible ne peut tout simplement être accomplie sans rapprocher la puissance de calcul du centre informatique de l’emplacement du dispositif connecté, à la périphérie du réseau.
L’utilisation de la périphérie consiste à utiliser des réseaux compatibles avec le calcul, à faible latence et hautement sécurisés exécutant des applications logicielles modernes. Les entreprises de tous les secteurs peuvent tirer parti des technologies de pointe des centres informatiques, mais seulement si elles ont une compréhension claire de la façon dont ces centres informatiques seront appliqués et des charges de travail à prendre en charge. Leur conception n’est pas universelle, car l’infrastructure de câblage est déterminée par l’application.
Ce document couvre :
● Pourquoi les entreprises envisagent l’informatique de pointe
● Les défis de l’infrastructure de câblage à la périphérie
Les considérations pour faire de cette technologie hautement polyvalente un succès dans un avenir en évolution rapide.
8 pages | Type de fichier : Adobe PDF | Taille : 2,2 Mo