Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Importance des commandes d’éclairage d’urgence – Médecin à l’hôpital

Importance des commandes d'éclairage d'urgence

Les codes du bâtiment de tout le pays exigent des commandes d’éclairage d’urgence dans les bâtiments non résidentiels pour assurer la sécurité des occupants lors d’une panne de courant, d’un incendie ou d’une panne de courant. L’éclairage d’urgence éclaire les trajets hors d’un bâtiment et facilite l’évacuation d’un bâtiment pour réduire la panique et le stress des occupants du bâtiment.

Exigences du code du bâtiment comme les exigences du Code international du bâtiment (CIB) et de la NFPA en matière de sécurité des personnes, décrire les types de dispositifs d’urgence, de panneaux de commande et de placement pour l’installation. Il y a plusieurs années, le National Electric Code (NEC) a été mis à jour pour définir deux classes de dispositifs qui permettent de commuter ou de tamiser l’éclairage d’urgence pendant le fonctionnement normal et de le porter à pleine luminosité pendant le fonctionnement d’urgence.

Les relais de commande de charge automatique (ALCR) UL924
doivent toujours être alimentés par une source d'alimentation d'urgence. L'ALCR ne peut pas passer d'une source d'alimentation à l'autre. Le dispositif de commutation peut être sur le circuit normal ou d’urgence, à condition qu’aucun transfert d’alimentation n’ait lieu.

Les interrupteurs de transfert automatique (ATS) UL1008
peuvent être alimentés par une source d'alimentation normale pendant le fonctionnement normal, et par une source d'alimentation d'urgence pendant le fonctionnement d'urgence. L’ATS peut être transféré entre les sources d’alimentation.

Ceci composant clé au système de sécurité des personnes d’un bâtiment est rigoureusement appliqué et il est essentiel pour les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d’installations de comprendre, de mettre en œuvre et d’assurer sa fonctionnalité.

Les commandes d’éclairage d’urgence de Leviton convertissent les luminaires normaux en luminaires d’urgence approuvés

Les commandes d’éclairage d’urgence de Leviton constituent une solution facile et rentable pour la mise à jour des zones nécessitant un éclairage d’urgence, mais n’ont pas été conçues ou installées comme telles. Ces commandes peuvent être utilisées avec des systèmes de gradation de tension de ligne à 2 et 3 fils et 0-10V et DALI pour convertir les luminaires normaux en lumières d’urgence approuvées, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de l’argent tout en assurant la conformité aux exigences du code de l’énergie et de la sécurité des personnes.

De plus, ces produits permettent de tamiser l’éclairage d’urgence avec un éclairage normal pendant les heures de fonctionnement normales et de transférer les appareils d’éclairage d’urgence désignés vers des sources d’alimentation d’urgence. Les luminaires peuvent être amenés à leur pleine luminosité, que le système de gradation fonctionne (ou soit éteint) ou en cas de panne de courant.

Les commandes d’éclairage d’urgence de Leviton sont conçues pour répondre à toutes les normes et exigences relatives aux commandes de gradation d’urgence comme UL924 et UL1008.

Pour plus de renseignements, visitez Leviton.com/emergencycontrols

Importance des commandes d’éclairage d’urgence - Happy Family.jpg