Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Technologie de recharge de A à PD

Il semble que chaque jour nous soyons inondés de nouvelles informations sur les dernières technologies pour une charge plus rapide et meilleure afin de maintenir nos appareils opérationnels. Soyons honnêtes, il est parfois difficile de suivre ce que tout cela signifie. Décomposons-le.

Comprendre les principes de base

Votre téléphone intelligent, tablette, ordinateur portable ou tout autre dispositif électronique requiert une certaine puissance pour se charger. Comme les lampes, la puissance est mesurée en watts (watts). Donc, plus vous avez de watts, plus la puissance circule. En allant plus loin, plus la puissance circulante est synonyme de recharge plus rapide.

Plus de watts = plus de puissance  = recharge plus rapide

Ports de recharge USB et alimentation

Il existe de nombreux ports de recharge différents et têtes de connecteur de câble correspondantes sur le marché d’aujourd’hui, du plus récent type-C™ au plus connu type A, Lightning, Micro, Mini, 30 broches et autres.  Il est important de noter qu’il y a deux extrémités à un cordon de recharge, l’extrémité qui se connecte au dispositif et l’extrémité qui se connecte au chargeur, et que les connecteurs à chaque extrémité peuvent être différents.

Les illustrations ci-dessous peuvent vous aider à identifier la tête de connecteur de votre cordon (tous les connecteurs ne sont pas illustrés).

Type USB

Qu'est-ce que le type C

USB-C, également connu sous le nom de Type-C, est le plus récent connecteur développé par le USB Implementers’ Forum (USB-IF), un groupe de leaders de l’industrie au sein de la communauté de l’électronique grand public, comme Apple®, Google®, Intel®, Dell et Belkin.

L’objectif? Création d’une norme de connecteur unique qui fonctionnera avec chaque dispositif à l’avenir. Les avantages parlent d’eux-mêmes :

  • Type-C peut transporter plus de puissance, ce qui le rend idéal pour charger des ordinateurs portables et d’autres équipements avec des exigences d’alimentation plus élevées 
  • Type-C peut être utilisé à l'une ou l'autre des extrémités du câble, contrairement à de nombreux connecteurs plus anciens
  • Type-C est également utilisé pour le transfert de données haute vitesse (les chargeurs muraux ne prennent pas en charge le transfert de données)
  • La technologie fonctionne sur les systèmes d’exploitation les plus courants, y compris iOS, Android, Google, Windows et autres
  • La petite taille facilite la prise en charge des dispositifs électroniques plus fins
  • Le connecteur symétrique réversible peut être facilement inséré dans n’importe quelle direction
  • Il est « rétrocompatible » avec les anciens ports comme Type-A lorsqu’on utilise un adaptateur
  • L’utilisation d’une configuration de port commune pour tous les dispositifs électroniques (téléphones, ordinateurs portables, écrans, imprimantes, etc.) permet de réduire la mise en décharge, qui est produite par l’équipement et les dispositifs électroniques jetés

Qu'est-ce que la technologie Power Delivery (PD)?

La technologie Power Delivery permet à votre appareil de prendre plus de puissance en moins de temps, ce qui entraîne une charge ultra rapide.  Étant donné qu’il offre une recharge plus rapide aux plus récents appareils compatibles PD, il est idéal pour charger des tablettes, des ordinateurs portables, des téléphones intelligents et d’autres appareils qui nécessitent plus de puissance pour une recharge optimale.  De plus, il n'est offert qu'avec le connecteur de type C.

Que faut-il pour profiter de la MP?

PD

Comment fonctionne la technologie Power Delivery?

La technologie Power Delivery permet des tensions plus élevées que le connecteur/port 5V de type A commun. La tension plus élevée permet à votre dispositif de prendre plus de puissance en un temps plus court, ce qui équivaut à une charge plus rapide.

Par exemple, un téléphone peut exiger 15 watts de puissance (5 V à 3A) et une tablette peut exiger 30 watts (15 V à 3A). Un chargeur activé par PD peut s’adapter aux besoins d’alimentation de chaque dispositif afin de maximiser la charge, réduisant ainsi le temps de charge nécessaire.

Dois-je envisager une recharge sans fil plutôt qu’une prise murale avec ports USB?

Examinons quelques-uns des avantages et défis de la recharge sans fil. 

Avantage :

  • Pas besoin de brancher votre dispositif chaque fois que vous avez besoin d’une charge

Défis :

    • Les chargeurs sans fil  nesont pas  sans fil.  Ils doivent être branchés dans un port USB ou une prise
    • Les tampons de recharge sans fil sont moins efficaces que les cordons de recharge :
      • Les téléphones Apple actuels se rechargent sans fil à 7,5 W contre 18W lorsqu’ils sont branchés
      • Le chargeur sans fil Samsung actuel ne fournit que 9W contre 15W lorsqu’il est branché
    • Lorsqu'on charge sur une touche sans fil, l'emplacement sur le chargeur peut affecter l'efficacité et la puissance de sortie. Si le dispositif est mal aligné, la puissance transmise au dispositif est inférieure
    • Qu’en est-il de mes boîtiers et accessoires? 
    • De nombreux socles de recharge sans fil ne fonctionneront pas avec des boîtiers de plus de 3 mm.  3 mm équivaut à deux centimètres empilés 
    • La plupart des socles de recharge sans fil ne se rechargent pas avec des douilles Pop ou des porte-cartes
    Douille USB

    En fin de compte, la recharge sans fil semble bonne, mais peut présenter des difficultés avant de pouvoir remplacer la recharge par un cordon branché dans une prise murale.

    En résumé

    Profitez de la dernière technologie de recharge et préparez-vous pour l’avenir en installant la prise de chargeur intramural USB Type-C double avec technologie Power Delivery de Leviton.

    N'oubliez pas que même si vos appareils se rechargent avec un cordon USB de type A, vous pouvez utiliser un adaptateur avec le chargeur USB double type-C de Leviton et recevoir toujours la même charge qu'une prise USB de type A.

    En savoir plus.