Pourquoi une ampoule à DEL réglable? Un modèle à gradation est conçu pour fonctionner au mieux durant le processus de gradation, car les lampes à DEL de gradation sont plus compliquées que les lampes à incandescence traditionnelles. Les lampes à incandescence créent de la lumière à l’aide d’un filament, de sorte qu’elles s’atténuent sans hésitation. Les lampes à DEL créent de la lumière à l’aide d’un semi-conducteur et, bien qu’elles puissent également être tamisées, la dynamique est différente. Cela peut causer des éblouissements lors de la gradation, notamment :
- Bruit – bourdonnements ou bourdonnements
- Clignotement, stries ou clignotements
- Allumage par pression, abandon ou plage de gradation faible/limitée
- Fantômes – la lumière s’illumine après avoir été éteinte
Solutions
Le scintillement des lampes à DEL et d'autres problèmes peuvent être facilement résolus en respectant quelques directives de base :