Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Bannière TR

Sans les mesures de protection appropriées, l'utilisation simple d'une prise peut entraîner un choc électrique ou une brûlure en raison d'une mauvaise utilisation ou de conditions défavorables comme l'endommagement des cordons ou des appareils et la présence d'eau ou d'humidité. C’est pourquoi Prises à DDFT et les prises inviolables sont des dispositifs de sécurité importants et requis pour chaque maison.

Prises TR

Qu'est-ce qui différencie ces prises des prises traditionnelles? Nous allons commencer par les DDFT.

Contrairement aux prises traditionnelles qui offrent simplement un moyen de canaliser l’alimentation, les prises à DDFT fonctionnent en contrôlant continuellement le flux de courant entre les conducteurs « actif » et « neutre » d’un dispositif électrique. Lorsqu'il fonctionne correctement, tout le courant circulant dans le conducteur « actif » est renvoyé par le conducteur « neutre ». Cependant, lorsque le courant circule hors du trajet normal à cause de fils effilés, de dispositifs endommagés ou d’autres conditions, tout le courant circulant à travers le conducteur « chaud » ne revient pas à travers le conducteur « neutre ». Ce scénario crée une situation dangereuse pour une personne qui touche le dispositif électrique et peut entraîner des chocs ou une électrocution (figure 1).

Figure 1

Le DDFT est chargé de détecter les irrégularités de courant entre les deux conducteurs et de réagir en interrompant l’alimentation (déclenchement) instantanément pour éviter les blessures. Le processus de « déclenchement » est réalisé lorsque les circuits à semi-conducteurs détectent une situation potentiellement dangereuse et provoque l’ouverture et la mise hors tension du circuit par les contacts de commutation. Cela se fait en une fraction de seconde; dans le temps, pour éviter les blessures à une personne qui pourrait être sur le chemin du courant circulant dans le chemin non désiré.

Des études ont été menées pour déterminer la bonne quantité de courant de fuite à la terre qui devrait déclencher un DDFT.  Les résultats ont également indiqué la quantité minimale de courant qui serait perceptible, la quantité minimale de courant qui causerait une réaction de sursaut et la quantité minimale de courant qui causerait l’incapacité d’une personne à lâcher un fil chaud. Voici ce qui est décrit ci-dessous :

Courant perceptible
0,2 mA minimum pour les femmes
0,3 mA minimum pour les hommes

Courant de démarreur
0,5 mA minimum

Courant de démarrage
6,0 mA (pour presque toutes les personnes)

Courant de déclenchement du DDFT
4,0 à 6,0 mA minimum

Les normes de produit et les exigences de rendement sont basées sur ces renseignements et les ingénieurs les utilisent lors de la conception des DDFT afin de les rendre aussi efficaces que possible lorsqu’ils sont utilisés.

Une fois installé, le meilleur moyen de vérifier qu’un DDFT offre une protection est de le tester sur une base mensuelle. Toutes les prises à DDFT sont dotées de boutons « TEST » et « RESET » clairement marqués sur la face du dispositif, ce qui offre un moyen simple et distinct de réaliser ces tests. Et maintenant, il existe une technologie qui peut compléter les tests manuels et effectuer régulièrement un test automatique du circuit.  Cette technologie a été intégrée à une norme UL exigeant que toutes les prises à DDFT disposent d’une fonction d’autovérification, ce qui améliore la sécurité des utilisateurs finaux en confirmant que le DDFT peut réagir à une fuite à la terre.  Dans le cas contraire, le DDFT est mis hors service ou l'utilisateur est informé que le dispositif doit être remplacé.

Leviton offre une grande variété de dispositifs à DDFT, y compris des ensembles de qualité hospitalière et de cordons, pour la protection dans la maison, l’industrie, le site de travail extérieur ou partout où des produits électriques sont utilisés dans des emplacements humides ou mouillés. N'oubliez pas que ces dispositifs sont conçus pour réduire les blessures graves ou les décès associés aux accidents électriques et sont donc indispensables pour une protection et une sécurité optimales.


Les disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre (DDFT) sont requis par le National Electrical Code® pour être installés dans les zones où une source d’eau est à proximité d’une prise ou dans des emplacements mouillés ou mouillés. Il s'agit généralement des éléments suivants :

  • Cuisines
  • Salles de bain
  • Garages/Carports
  • Salles de lavage
  • Ateliers
  • Emplacements extérieurs
  • Piscines/Spas
  • Plateaux/Porches

Prises inviolables (TR)

Les prises inviolables sont conçues de manière unique pour protéger les enfants des dangers potentiels associés au « jeu » avec les prises.  Ils ont été développés en réponse au nombre continu de blessures subies par les enfants suite à la tentative de coller des objets comme des clés, des épingles à cheveux, des trombones, des stylos et d’autres objets dans des fentes de prise.

Les prises inviolables sont dotées d’un mécanisme à volet qui bloque l’accès aux contacts à moins qu’une fiche à deux ou trois broches ne soit insérée. Lorsque la pression est exercée simultanément des deux côtés, le volet de la prise s’ouvre pour permettre à la fiche standard d’entrer en contact avec les contacts de la prise. Sans cette pression simultanée, le volet reste fermé, empêchant l’insertion de corps étrangers. Cela empêche non seulement les enfants d’insérer des corps étrangers dans la prise, mais protège également les adultes.  Par exemple, si les lames d'une fiche sont endommagées ou tordues, l'obturateur ne pourra pas être inséré, ce qui pourrait entraîner des chocs ou endommager l'appareil.

Le National Electrical Code exige des prises inviolables dans toutes les nouvelles rénovations résidentielles et les nouvelles constructions.  Si votre maison ne dispose pas actuellement de prises TR, vous pouvez facilement remplacer les prises existantes par elles pour seulement 2 $ par prise. esfi.org


Selon la Consumer Product Safety Commission, environ 2 400 enfants subissent chaque année des chocs graves et des brûlures lorsqu’ils enfoncent des articles dans les fentes des prises. On estime qu’il y a six à douze décès d’enfants par an liés à ce comportement.