Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Panneau de distribution

Le fait de canaliser l’électricité vers les maisons électriques a joué un rôle essentiel dans l’avancement vers la vie moderne.  Aujourd’hui, le concentrateur électrique qui dirige le flux d’alimentation électrique dans la maison est le panneau de distribution, qui est composé de nombreux disjoncteurs individuels pour gérer la distribution de l’alimentation sur les circuits électriques partout dans la maison. Ironiquement, les panneaux de distribution tels que nous les connaissons actuellement sont une innovation relativement nouvelle. Bien que Thomas Edison ait développé une version préliminaire d’un disjoncteur à la fin des années 1800, les fusibles constituaient le principal moyen de protection contre les surintensités durant la première moitié du XXe siècle. Au début, une « boîte à fusibles » contenait deux fusibles et un interrupteur à couteau pour gérer l’alimentation. Tout cela a changé au début des années 1950, car des appareils ont été ajoutés à la maison et des ampères supplémentaires étaient nécessaires pour répondre à leurs besoins en énergie.

Pour mettre cela en perspective, avant les années 1950, une application courante était le porte-fusible de 120VAC, 30A (2 fusibles/circuits et interrupteur à clade de couteau). Pendant les années 1950s-1960, le porte-fusible était toujours utilisé, mais dans une plus grande capacité à 240VAC, 60A (4 fusibles/circuits dans un panneau).

Alors que certains fabricants sont sortis avec des disjoncteurs résidentiels à la fin des années 1940 et au début des années 1950, ce n’est qu’en 1955 lorsqu’un fabricant a lancé un disjoncteur QO à ouverture rapide qu’ils sont devenus la norme de facto dans les nouvelles constructions.

Panneau de distribution

À partir de 1955-1960, le panneau de distribution comme nous l’imaginons généralement est devenu standard.

Le disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (DDFT) a été introduit dans les années 1970, mais la version pratique de la prise a été privilégiée à une solution de panneau. Les choses sont restées en statu quo pendant des années jusqu’en 2002 lorsque les exigences de protection des disjoncteurs-détecteurs de fuites à l’arc (DDAA) ont été ajoutées au National Electrical Code® (NEC®) aux États-Unis.

Dix ans plus tard, en 2012, deux grands fabricants de panneaux de distribution ont présenté le disjoncteur enfichable neutre, ce qui a éliminé le fil de sortie neutre. Il s’agissait d’un grand pas en avant, car les fils de sortie étaient généralement laborieux et fastidieux pendant l’installation et les gouttières dans le panneau de distribution.

Le développement et l’introduction d’un produit DDAA/DDFT intégré ont été officiellement mis sur le marché juste à temps pour s’aligner sur le NEC de 2014, qui exige une protection DDAA dans la cuisine et la buanderie.

Il est clair que l’étape la plus importante dans l’évolution des panneaux de distribution s’est produite en 2018 avec le lancement de le panneau de distribution de Leviton.  Grâce à sa conception entièrement enfichable, ce panneau révolutionnaire permet aux entrepreneurs d’installer les unités plus rapidement. Du point de vue du propriétaire, les disjoncteurs du panneau de distribution de Leviton avec leurs témoins à DEL intégrés facilitent l’identification des problèmes lorsqu’un disjoncteur se déclenche. Les disjoncteurs de Leviton sont également dotés d’une poignée à bascule plus facile à actionner, et le panneau global en blanc classique présente une apparence moderne et élégante avec une fenêtre d’observation en option pour vérifier l’état en un coup d’œil.  Cette apparence mise à jour fonctionne bien avec de nombreux intérieurs, de sorte que le panneau de distribution n’est plus conçu pour être logé dans le sous-sol ou la salle des services publics. De plus, il constitue un ajout attrayant aux appartements où le panneau de distribution est généralement placé dans la cuisine ou la salle de séjour.

Peu de temps après le lancement initial du panneau de distribution de Leviton, Leviton a présenté l’option de mises à niveau des fonctionnalités intelligentes grâce à l’installation de Disjoncteur intelligent et un concentrateur de données. Les propriétaires qui choisissent les disjoncteurs intelligents peuvent se connecter à l’application Mon Leviton et profiter d’un accès facile aux données de leur panneau de distribution par le biais d’un téléphone intelligent, d’une tablette ou d’un ordinateur de bureau. La fonctionnalité intelligente permet aux utilisateurs de consulter la consommation d’énergie en temps réel, de calculer les coûts énergétiques mensuels approximatifs, de savoir quand et pourquoi un disjoncteur se déclenche, d’éteindre un disjoncteur à distance et bien plus encore!

Nouveau panneau de distribution Leviton

De ses débuts modestes à l’intégration intelligente, le panneau de distribution a clairement évolué pour répondre aux besoins en alimentation et en sécurité, ainsi qu’aux désirs des propriétaires d’aujourd’hui.  Leviton, comme vous, est impatiente de voir quelles innovations l’avenir nous réserve!