Chargement...

Leviton et Schlage intègrent un éclairage intelligent et des verrous de porte intelligents pour une sécurité, une sécurité et une commodité améliorées

L’application Mon Leviton coordonne les fonctions d’éclairage automatique et de verrouillage

MELVILLE, N.Y., É.-U. 24 août 2021 – Leviton, un des principaux fabricants de dispositifs électriques de l’industrie qui permet aux gens du monde entier de vivre et de travailler avec plus de facilité et de sécurité, et Schlage, une marque d’Allegion et un fournisseur de premier plan de solutions de sécurité et d’accès résidentielles, ont annoncé aujourd’hui la capacité d’apparier la fonctionnalité d’éclairage connecté de la Leviton Decora Smart® Wi-Fi® ligne de commande d’éclairage avec Encodage de Schlage™ Smart Borne d'arrêt Wi-Fi. Cette intégration, via l’application Mon Leviton, permet aux clients de déclencher facilement l’activité d’éclairage associée à l’activité de verrouillage pour une sécurité, une sécurité et une commodité améliorées.

Pour profiter de cette technologie intelligente intégrée, les propriétaires et les professionnels n’ont qu’à installer et connecter les produits individuels Leviton et Schlage conformément aux directives. Les dispositifs Decora Smart Wi-Fi se connectent à l’application Mon Leviton, et le boulon d’arrêt Wi-Fi intelligent de Schlage Encode se connecte à l’application Schlage Home. La fonctionnalité intégrée est obtenue grâce à des étapes simples dans l’application Mon Leviton où les résidents peuvent aligner l’état du verrouillage avec des réglages automatiques de l’éclairage, des ventilateurs de plafond, des petits appareils ménagers et des appareils électroniques.

Une fois intégrés, les propriétaires peuvent profiter de la possibilité de sélectionner l’apparence de leur éclairage domestique lorsqu’ils quittent ou arrivent à la maison.  Par exemple, lorsqu’on quitte la maison, les résidents peuvent choisir que toutes les lumières s’éteignent automatiquement, ce qui se produira lorsque le verrou à touche unique ou un code de verrouillage de l’utilisateur est utilisé sur l’écran tactile du verrou. En arrivant à la maison, les résidents peuvent choisir que les lumières sélectionnées s’allument automatiquement, ce qui se produira lorsqu’un code de déverrouillage est utilisé sur l’écran tactile du verrou. 

L’intégration des fonctions d’éclairage et de verrouillage donne aux résidents la possibilité de ne plus entrer dans une maison sombre et de s’assurer que les lumières ne sont pas laissées allumées par inadvertance lorsque vous quittez la maison, ce qui permet d’économiser du temps et de l’énergie. De plus, grâce à la fonction de verrouillage à une touche, l’application Mon Leviton peut passer en mode « Absence » pour créer un aspect habité en randomisant les horaires d’éclairage.

« L’association de la technologie intelligente de Leviton et de Schlage, deux des meilleures marques de leur catégorie centenaire, offre aux propriétaires une occasion unique d’améliorer leurs capacités de domotique intelligente pour une sécurité plus facile », a déclaré Tom Morgan, directeur du programme de partenariat Works with My Leviton chez Leviton.  « Ce partenariat novateur n’est qu’un excellent exemple de la façon dont Leviton continue d’offrir des solutions réfléchies aux propriétaires et aux professionnels qui sont sécuritaires, intelligentes et efficaces. »

Decora Smart de Leviton offre des solutions de commande d’éclairage robustes utilisant une technologie de pointe, notamment Wi-Fi®, Z-Wave Plus® et Zigbee 3.0. Les gradateurs, interrupteurs, contrôleurs de vitesse de ventilateur, prises et contrôleurs à quatre boutons Decora Smart Wi-Fi de Leviton sont dotés de plaques murales amovibles pour changer facilement de couleur sans avoir à refaire le câblage. Les options de couleur comprennent le noir, le gris, le blanc, l’amande pâle, l’ivoire et le brun. Les dispositifs peuvent être associés à des plaques murales sans vis Decora ou Decora PlusMC de couleur assortie ou personnalisés en mélangeant et en assortissant les couleurs. Les produits Decora Smart sont couverts par une garantie limitée de deux ans. Se reporter à la garantie pour plus de détails.

« Travailler avec Leviton pour combler les capacités de notre technologie intelligente respective afin de mettre à niveau la sûreté et la sécurité des maisons de nos clients offre une solution avant-gardiste pour rendre les maisons intelligentes d’aujourd’hui plus faciles que jamais à gérer et à contrôler », a déclaré Mark Jenner, directeur des alliances technologiques chez Allegion, fabricant de verrous Schlage. « Cette collaboration offre des avantages évidents au propriétaire et offre aux constructeurs une offre unique pour leurs clients. »

Le verrou Wi-Fi intelligent Schlage Encode permet un accès à distance sécurisé de n’importe où, sans avoir besoin d’un concentrateur. Doté d’une connectivité Wi-Fi intégrée, le verrou de codage Schlage peut être géré avec l’application Schlage Home, pour fournir aux propriétaires une solution simple et facile à utiliser pour la gestion du contrôle de l’accès. Ce boulon mort intelligent innovant est offert dans une variété de styles et de finis. Le verrou encodeur Schlage est compatible avec les caméras et les carillons vidéo Amazon Alexa, Google Assistant et Ring.

Pour en savoir plus sur les solutions Decora Smart de Leviton et le partenariat avec Schlage, visitez www.leviton.com/decorasmart

À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des projets qui construisent l'avenir, répondant ainsi dans le monde entier aux besoins des clients industriels, commerciaux et résidentiels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'électricité, d'éclairage, de réseaux de données ou de gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui rendent la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Animé par son engagement envers ses clients, l'ingéniosité de ses employés et la sécurité et la qualité de ses produits et de ses solutions, avec Leviton, le FUTUR C'EST MAINTENANT. Pour plus de renseignements, visitez http://www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.

À propos d’Allegion

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial en matière d’accès continu. Nous assurons la sécurité des personnes et de leurs actifs, où qu’elles se trouvent, en réunissant des solutions simples, un accès pratique et une technologie avancée. Allegion a enregistré un chiffre d’affaires de 2,7 milliards USD en 2020, et ses produits de sécurité sont vendus dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com