Pour la sécurité personnelle, il est très important d’avoir Prises à DDFT dans votre maison. En fait, ils sont requis par le National Electrical Code® dans les endroits mouillés et humides comme les salles de bain, les cuisines, les sous-sols, les buanderies et tout endroit où une prise est près d’une source d’eau.
Les prises à DDFT (disjoncteur-détecteur de fuites à la terre) peuvent être identifiées au moyen des boutons TEST et REST situés au centre de la prise. Ils sont spécialement conçus et conçus pour détecter les fuites à la terre et réagir en interrompant l’alimentation afin d’éviter les blessures causées par les chocs électriques. Une fuite à la terre est un cas où, au lieu de suivre son parcours sécuritaire normal, l’électricité surcharge un circuit, court-circuite un circuit ou suit un parcours indésirable. Par exemple, lorsque l’humidité entre en contact avec un dispositif, elle peut causer une fuite à la terre et celle-ci crée une décharge électrique nocive. Sans protection DDFT, cette fuite à la terre peut très bien blesser la personne sur son chemin.
Bien sûr, la protection à DDFT est aussi bonne que celle à DDFT elle-même. Les DDFT SmartlockPro® de Leviton sont dotés d’une fonction de réinitialisation/verrouillage brevetée qui empêche la réinitialisation du dispositif s’il est incapable de réagir à une défaillance de la terre pour quelque raison que ce soit. D'autres DDFT peuvent toujours être réinitialisés même si la protection n'est plus assurée, créant ainsi un faux sentiment de sécurité.
Pour s'assurer que les DDFT sont en bon état de fonctionnement, il est recommandé de les vérifier tous les mois. Les essais sont aussi faciles que 1, 2, 3...
Étapes :
Brancher une lampe ou une radio dans la prise à DDFT et la mettre sous tension.