Chargement...
DDAA

Le National Electrical Code® (NEC®) exige des disjoncteurs-détecteurs de fuites à l’arc dans les  contextes résidentiels  et commerciaux limités depuis de nombreuses années, et ils semblent augmenter les exigences pour chaque nouveau cycle du Code. Il  existe des solutions  à base de  prises et de disjoncteurs. Chacun a ses propres avantages/inconvénients et applications. 

Ce blog ne traite pas des exigences spécifiques du NEC et des endroits où des DDAA sont nécessaires.  Il y a suffisamment de vidéos et d’instructions en ligne déjà  disponibles pour répondre à ces préoccupations. Ce blog porte plutôt sur la façon dont les DDAA fonctionnent  pour aider à prévenir les incendies électriques  et les défis auxquels les entrepreneurs électriciens sont confrontés lorsqu’ils les installent.  Les déclenchements intempestifs sont la première plainte  des entrepreneurs lors de l’ installation des  DDAA. Après l'installation, les propriétaires peuvent avoir des problèmes de déclenchement lorsqu'ils utilisent un nouvel aspirateur ou un appareil électroménager. L'entrepreneur reçoit ensuite l'appel. La dernière chose qu’ils veulent faire est de revenir pour un appel de service de garantie. 

Pour  résoudre  ce problème récurrent, la première chose que les  entrepreneurs  doivent savoir est comment et pourquoi les DDAA se déclenchent. Les DDAA sont un équipement électronique sophistiqué  (presque comme un ordinateur)  conçu pour  détecter la formation d’ arc lorsqu’un fil est percé ou endommagé et,  le cas échéant,  couper l’alimentation au circuit. C’est ainsi qu’ils aident  à  prévenir les  incendies  électriques. Le problème survient lorsqu’un appareil ou une charge est branché dans une prise  et que sa signature  électrique est mal interprétée comme un arc par le DDAA et que le DDAA  de conception  coupe l’alimentation. Par conséquent, les déclenchements intempestifs. Pour résoudre ce problème, les  fabricants de dispositifs DDAA testent de nombreux appareils connus pour provoquer des déclenchements et enregistrent leur signature électrique. Cette signature est enregistrée dans la mémoire  du  dispositif  DDAA afin qu’  il  sache qu’il ne se déclenche  pas lorsque  cet appareil  est utilisé. 

Tout cela est bon et résout théoriquement le problème, mais que se passe-t-il lorsqu’un nouvel appareil est mis  sur le marché  après l’installation du dispositif DDAA? Dans de nombreux cas , cela signifierait remplacer les  dispositifs DDAA dans la maison  par de nouveaux tous les quelques années pour suivre le rythme. CE N’EST PAS LE CAS AVEC LES  SOLUTIONS  DDAA LEVITON. Leviton offre des   disjoncteurs Wi-Fi®  intelligents pour le panneau de distribution Leviton qui  peuvent recevoir des mises à jour du micrologiciel  pour apporter des corrections et des ajustements à  la signature afin d’ éviter les déclenchements intempestifs. Leviton offre également une prise  DDAA Bluetooth®  qui est  également  conçue  pour les mises à jour du micrologiciel. 

Pour en savoir plus sur cette percée dans la technologie DDAA,  visitez Leviton.com/AFCI