Chargement...

Hilton Nashville

Bannière Nashville Hilton
Les détecteurs de mouvements Leviton sont le choix intelligent pour l'hôtel Nashville Hilton 

Le Hilton Nashville Downtown est le seul hôtel à service complet composé exclusivement de suites du centre-ville. Niché au cœur du pays de la musique country, à quelques pas du Country Music Hall of Fame, du Ryman Auditorium et du Music City Center, l’hôtel offre des commodités et des services de classe mondiale. Cherchant à créer une atmosphère encore plus accueillante pour les clients, le propriétaire de l’hôtel Turnberry Associates a récemment investi dans un projet de plusieurs millions de dollars pour moderniser l’hôtel à partir du rez-de-chaussée. La rénovation complète a été programmée en deux phases distinctes, chacune conçue pour offrir des mises à niveau fonctionnelles et esthétiques afin d’améliorer l’expérience client.

Une norme d’excellence jusqu’au dernier détail

Les mises à niveau de phase 1 comprenaient des rénovations du centre de remise en forme, de la salle de bal et des salles de réunion, l’ajout d’un salon exécutif et une rénovation complète des 330 suites d’invités. La refonte plancher par plancher ne laissait aucun détail au hasard. Les petits détails qui ajoutent une touche de luxe étaient essentiels à la rénovation. Par exemple, la norme de l'enseigne Hilton exige une source d'éclairage automatique pour les garde-robes de ses chambres. En général, cela peut être réalisé de deux manières : la première consiste à utiliser un interrupteur de blocage de porte de type plongeur, et la seconde, un détecteur pour automatiser l’éclairage.

Étant donné que les portes des placards glissent de manière bidirectionnelle, l’utilisation d’un détecteur à infrarouge passif activé par le mouvement de l’une ou l’autre des portes pourrait correspondre parfaitement aux exigences de l’application. L’entrepreneur électricien de l’hôtel a recherché des options de produits, commandé et testé des échantillons et choisi le bloc d’alimentation intégré et la tête de détecteur du luminaire OSF10 de Leviton, qui conviennent parfaitement au travail.

Le détecteur Leviton est la solution parfaite

La conception de transformateur intégré et l’empreinte compacte du bloc d’alimentation et de la tête de détection intégrés du luminaire OSF10 de Leviton en ont fait le choix intelligent pour les besoins de commande d’éclairage automatisée de l’hôtel. Conçu pour une installation à l’intérieur d’un luminaire, la conception à composants multiples du détecteur lui a permis de se fixer facilement à l’extérieur du luminaire, la tête du détecteur s’installant directement dans les rails de porte du compartiment aérien. Lorsque l'une ou l'autre porte glisse sur les rails du cadre de porte, le détecteur détecte le mouvement, allume la lumière et, après un délai de 30 secondes, éteint la lumière.

Contrairement à un interrupteur de blocage de porte, le détecteur OSF10 de Leviton éteint automatiquement l’éclairage après un délai d’éteinte que l’utilisateur peut régler entre 30 secondes et 30 minutes. Après le délai d'éteinte, le détecteur éteint l'éclairage même quand la porte du placard reste ouverte. La taille compacte du détecteur lui a permis de s’adapter parfaitement aux rails du cadre de porte avec le bloc d’alimentation installé à côté du ballast du luminaire et tous les composants bien cachés de la vue.

La conception compacte de l'OSF10 a donné un aspect discret qui répondait aux exigences de l'hôtel. De plus, la photocellule intégrée du dispositif détecte la lumière naturelle et empêche les lumières de s’allumer lorsqu’il y a suffisamment d’éclairage ambiant dans une pièce ou une zone.

Une touche d’élégance avec un bonus supplémentaire

L’installation du détecteur OSF10 de Leviton à l’hôtel a donné lieu à une mise à niveau fonctionnelle qui a ajouté le mélange parfait de commodité et de luxe. Cela a également entraîné un bonus supplémentaire au-delà de l’objectif visé du projet : il garantit que les lumières du placard ne peuvent pas être laissées allumées accidentellement par les clients ou les employés, ce qui aide l’hôtel à économiser l’énergie et les coûts.

Caractéristiques :

  • Bloc d’alimentation compact :s’ adapte à l’intérieur de la cavité du ballast pour réduire le nombre de composants montés sur les plafonds ou les murs
  • Tête de détecteur à infrarouge passif séparée : la connexion à  basse tension du bloc d’alimentation à la tête de détecteur est idéale pour les applications où le détecteur est situé à l’extérieur du luminaire
  • Technologie à infrarouge passif (IRP) :  la technologie éprouvée sur le marché offre une détection optimale des mouvements
  • Technologie de lentille de Fresnel :la conception de lentille  spécialisée crée un champ de vision pour détecter les mouvements mineurs et majeurs
  • Technologie H.I.S. (High Inrush Stability) :technologie  de passage à zéro qui prolonge la durée utile du relais; relais à verrouillage mécanique robuste qui assure une performance et une durabilité optimales
  • Configurable sur le terrain :  aucune exigence d’alimentation n’est nécessaire pour régler le délai d’éteinte ou le niveau d’éclairage, réduisant ainsi la main-d’œuvre et les rappels
  • Délai d’éteinte : réglable de 30 secondes à 30 minutes pour répondre à un large éventail de besoins d’application
  • Commande prioritaire d'éclairage ambiant :  utilise un détecteur de lumière interne pour mesurer le niveau d'éclairage; lorsqu'il est activé, les lumières restent éteintes pour augmenter les économies d'énergie
  • Fils larges :les fils de  91 cm de long réduisent le temps de câblage en éliminant la nécessité de raccorder des fils supplémentaires
  • DEL intégrée :la DEL  rouge fournit une confirmation visuelle lorsque des mouvements sont détectés