Dès l’ouverture du nouveau complexe de divertissement Racino, les résidents de Dayton, dans l’Ohio et des villes avoisinantes se sont afflués pour tenter Lady Luck avec le nouvel équipement de jeu vidéo. Les machines à sous ne sont plus des « bandits armés » : elles ont été remplacées par de nouveaux terminaux de loterie vidéo (VLT) numériques et gagner est basé sur des algorithmes aléatoires.
Racino, qui fait partie de la franchise Hollywood Casino détenue par Penn National Gaming, s’étend sur 170 acres. Ce complexe à bâtiments multiples nouvellement construit comprend une installation de jeux avec 1 000 VLT, un bar sportif et une aire de restauration, des magasins de détail, une piste de chevaux extérieure, un édifice à chevaux (talons) et des dépendances. Construits de A à Z, les paris étaient sur la question de savoir si l’installation serait terminée à temps en 10 mois en raison de nombreux défis, y compris l’un des pires hivers jamais enregistrés.
« Cet emplacement Racino est similaire à bon nombre de nos 28 autres emplacements nationaux de casino Hollywood en forme et en forme, sauf que l’accent est mis sur les terminaux vidéo et les courses de chevaux, et cet emplacement n’a aucun jeu de table », déclare Brad Wagner, directeur informatique chez Penn National Gaming. L'installation est divisée en deux sections, une section avant et une section arrière. La section avant abrite le casino, la salle à manger et une scène. La section arrière abrite les bureaux, la piste de course et les paris et les sièges des clients. Il existe également différentes petites structures qui nécessitent du câblage réseau : tours de caméras, tours de stationnement, remorques vétérinaires, zones VIP, paddock et bâtiment de maintenance. « Fournir une infrastructure fiable et sécurisée pour gérer les nombreuses applications IP différentes dans une disposition aussi difficile est la clé de nos opérations », dit M. Wagner.
L’équipe gagnante de Chapel Electric de Dayton, OH, et sa société sœur, Chapel Romanoff Technologies (CRT) ont collaboré pour fournir à Racino une infrastructure efficace et fiable. L’équipe CRT comprenait Dennis Severance, RCDD, vice-président des opérations, Jeff Carr, gestionnaire de projet et Lee Olinger, contremaître général. CRT a spécifié l’installation de câblage intérieur et extérieur, et Chapel Electric a conçu le système de trajet. Pour CRT, l’installation de tant de types de câbles différents a créé des défis, car les « postes de travail » étaient très diversifiés. L’infrastructure réseau devait prendre en charge plusieurs applications et dispositifs, y compris la voix (VoIP) et les données dans les bureaux, les VLT au plancher du casino, la signalisation numérique extérieure, un système de pointage sur la piste et les données vers les étals de chevaux. De plus, dans l’ensemble du complexe, l’infrastructure réseau connecte les caméras de sécurité, les dispositifs de point de vente au détail et les systèmes A/V. Tous ces dispositifs devaient être intégrés dans un réseau IP convergent.
« Fournir une infrastructure fiable et sécurisée pour gérer les nombreuses applications IP différentes dans une configuration aussi difficile est la clé de nos opérations. »
L’équipe de direction de CRT comprenait également Michael Raiser Associates (MRA), un consultant en technologie connu au niveau national et spécialisé dans le segment du marché hôtelier, ainsi que Turner, qui a été l’entrepreneur général. Ensemble, l’équipe du projet a été confrontée au respect de délais extrêmement serrés, de conditions hivernales rigoureuses et d’une disposition de réseau à multiples facettes. L’équipe devait planifier et installer trois réseaux différents, y compris un réseau central séparé et un câblage horizontal, et les relier dans des répartiteurs principaux redondants (MDF). Les trois réseaux segmentés comprenaient le système de données TI, A/V et la sécurité et la sûreté électroniques (ESS).
Contre The Odds
Les contrats de câblage et d’électricité ont été attribués aux équipes de Chapel en novembre 2013, ce qui signifie que la plupart du projet de câblage initial inclurait le tranchage et la pose du câble de l’usine extérieure durant les mois d’hiver. « L’hiver 2014 a été l’un des hivers les plus froids et les plus brutaux que nous ayons vus depuis longtemps dans le sud de l’Ohio », déclare Jeff Carr. « Il y a eu quelques jours où nous n’avons pas pu travailler parce que les températures ont atteint un niveau bas de 22 degrés », se souvient-il. « Et même lorsque les bâtiments étaient fermés, le froid signifiait remplir les cuves de propane quotidiennement », ajoute Lee Olinger.
« Puisque l’industrie des télécommunications vit et respire selon les normes, nous avons pu suivre les directives publiées pour le câblage et la connectivité, mais nous avons dû sortir des sentiers battus sur quelques trajets », explique M. Severance. Chapel Electric a travaillé avec l’équipe CRT à basse tension pour concevoir les trajets. Les trajets entre les TR et les 1 000 VLT situés dans les installations de jeu comprenaient des rangées de conduits dans le plancher de la dalle et ont été installés par Chapel Electric. « Les rangées de conduits ne sont généralement pas utilisées dans les entreprises, comme les immeubles de bureaux, mais dans cet environnement, elles ont fourni une canalisation plus sécurisée pour les câbles horizontaux vers les VLT », note M. Carr. « De plus, le câble électrique pouvait être acheminé dans les mêmes conduits, ce qui offrait une séparation physique entre la basse tension et l’alimentation », explique-t-il. L’alimentation et les données ont été fournies à chaque VLT. Les prises d’alimentation étaient situées dans les conduits et le câble de données a été tiré vers le haut par des ouvertures de fente et raccordé aux prises sous les bornes.
« Comme nous retirions le câble de données le long du câble électrique, MRA a choisi le câble blindé de catégorie 6A », remarque M. Severance. « En termes de rendement, en ce qui concerne la largeur de bande, nous avons peut-être été d’accord avec la catégorie 6, mais lors de l’installation dans un environnement de casino, nous voulions nous assurer que le câble gérerait la vidéo nécessaire pour ces VLT sophistiquées. Et les normes BICSI et TIA recommandent maintenant les câbles de catégorie 6A comme câble horizontal pour toutes les nouvelles installations », ajoute-t-il.
Il y a un total de sept salles de télécommunications (TR) ou répartiteurs intermédiaires (IDF) et deux salles d’équipement qui abritent les MDF, l’une comme noyau et l’autre comme support. Les MDF pour les données informatiques et A/V ont été physiquement séparés pour protéger le système informatique central des systèmes exploités par des fournisseurs externes. Le système de surveillance possède son propre MDF. Le câblage redondant entre l’équipement et les salles de télécommunications comprenait différentes constructions de câbles optiques monomodes et multimodes.
La majorité des câbles optiques et de la connectivité du réseau central proviennent de Berk-Tek Leviton Technologies. Le câblage ArmorTek® installé par Berk-Tek consiste en une gaine flexible autour du gainage du câble pour une protection supplémentaire. « La protection blindée est privilégiée en raison des intempéries et des menaces environnementales dans les tranchées extérieures et pour la protection dans le chemin de câbles intérieur », explique M. Carr. Il y avait deux types de câbles optiques dans l’armure. L'un des types était le plénum à tube lâche (LTP) Adventum de Berk-Tek, qui a été sélectionné principalement pour les applications extérieures. Le second était le câble à gaine serrée pour plénum de distribution sur site (PDP) de Berk-Tek utilisé pour les applications intérieures. « Nous avons installé une variété de fibres monomodes à 6 et 12 brins, pour un total de près de 1,5 km. Entre les placards, nos parcours multimodes comprenaient 3 500 m de 6 brins, 2 500 m de 12 brins et 600 pi de 48 brins, selon les exigences et les applications que chaque TR a servies », note-t-il. « La procédure d’installation la plus fastidieuse pour le réseau central optique était l’épissure par fusion de toutes les connexions LC dans les TR », déclare M. Carr. Tous les câbles optiques utilisaient le verre GIGAlite™-10 OM3 de Berk-Tek pour les applications à large bande, avec des connexions connectées dans les logements sur bâti Opt-X® 1000i de Leviton.
« Il s’
agissait de notre premier casino, mais comme on le dit, pas de notre premier rodéo », déclare Dennis Severance. « Au cours de nos 15 ans en tant que l’un des principaux entrepreneurs en câblage dans le sud de l’Ohio, CRT a conçu et installé dans une variété d’industries uniques, toutes avec différentes applications, différents types de câblage et différentes configurations, y compris les soins de santé et le gouvernement, nous étions donc ravis d’avoir l’opportunité et l’expérience de câblage d’un casino et d’un hippodrome », ajoute-t-il.
« Notre fabricant de référence est Berk-Tek Leviton Technologies en raison de sa garantie et de son service à la clientèle. Nous avons installé une variété de câbles blindés F/PTNB de catégorie 6A, LANmark-1000 et LANmark-6 de catégorie 6 pour tout le câblage horizontal. L’infrastructure réseau devait prendre en charge plus de 1 300 dispositifs IP, notamment les téléphones VoIP, les ordinateurs, l’équipement audiovisuel, la signalisation numérique, les caméras de sécurité et les points d’accès sans fil. Pour ce chantier, CRT a installé différentes couleurs de catégorie 6A et de catégorie 6 pour désigner des applications et une redondance spécifiques à la demande du client », explique M. Severance.
Le câble horizontal a été chromocodé pour correspondre à des applications distinctes. La redondance des câbles vers les 1 000 machines VLT comprenait un parcours de 9 000 mètres chacun de catégorie 6A vert et blanc. Un câble blindé bleu de catégorie 6A de 2 500 mètres a été installé pour les applications de données par le biais du casino. Le réseau vidéo A/V, qui comprenait la signalisation, les écrans vidéo et la bande de base vidéo, a été câblé avec 65 000 pieds de câblage blindé de catégorie 6A gris. Le câble horizontal pour A/V était également un plénum parce qu’il s’étendait près des plafonds dans un chemin de câbles et des crochets en J aux 300 téléviseurs et écrans vidéo.
« Notre fabricant de référence est Berk-Tek Leviton Technologies en raison de sa garantie et de son service à la clientèle. »
Pour maintenir l'isolation du signal et réduire les interférences et les parasites, le câble blindé Berk-Tek a été raccordé avec les connecteurs blindés QuickPort® eXtreme® de catégorie 6A de Leviton. Ces connecteurs robustes sont articulés pour un accès facile et permettent une terminaison sans outil. Ils s’enclenchent dans les tableaux de connexion blindés QuickPort de Leviton.
« À cause du rythme rapide de l’installation du câble, nous devions nous assurer que le câble était sur place au moment où nous en avions besoin, mais le stockage sur place était une préoccupation », explique Carr. « Notre distributeur local, Graybar, a entreposé le câble Berk-Tek et il a été déplacé rapidement », ajoute-t-il. D’autres entrepôts Graybar situés à Youngstown et Cincinnati à proximité ont également mis en scène une partie du câblage.
En raison de la grande quantité de câbles blindés de catégorie 6A, CRT a commandé des dévidoirs de 2 500 pi du LANmark-10G F/PTNB de Berk-Tek. « Berk-Tek offre à la fois des boîtes de 300 m et de 400 m, mais celles qui auraient été trop abondantes sur ce site et nos hommes voulaient tirer huit câbles à la fois », dit M. Severance. « Nous avons demandé à nos ingénieurs d’entrepôt de concevoir un chariot de câble pour tenir huit dévidoirs qui seraient sur roues, s’adapteraient à un cadre de porte et présenteraient une bonne stabilisation et des roulements », ajoute-t-il. « Offrez à un électricien d’atelier une foule d’instruits et de défis, et vous serez étonné de la solution qu’il peut mettre en place », note-t-il lorsqu’il décrit le versement à huit bobines conçu pour cette installation.
Lorsqu'il y a jeu, la sécurité
et la sécurité dans un environnement de casino sont une priorité absolue et doivent être conformes aux règlements de l'État en matière de jeux. Chez Racino, le troisième réseau distinct est le système de sécurité qui est segmenté des autres applications de réseau. Les VLT sont réglementées par l’État et sont toutes sous surveillance attentive par des caméras vidéo IP. Il y a 500 caméras dans la zone de jeu et toutes connectées aux TR par le biais de 145 000 pieds de câble noir LANmark-1000 de catégorie 6. Contrairement aux câbles F/PTNB de catégorie 6A, les câbles PTNB de catégorie 6 ne nécessitaient pas de connectivité blindée ni de mise à la terre et de métallisation supplémentaires. Le câble LANmark-1000 a été raccordé aux tableaux de connexion eXtreme® Catégorie 6+ de type 110 de Leviton. Ces panneaux sont dotés d’une technologie de force de rétention brevetée qui protège contre les dommages causés par la dent du connecteur et augmente la longévité du système.
La zone de jeu de Racino est dotée de plafonds élevés, ce qui a créé un autre défi de parcours de câblage. Toutes les caméras PTZ intérieures, les projecteurs et plusieurs téléviseurs sont exposés et doivent être camouflés. De plus, le câble du plateau et des crochets en J devait être couvert et protégé pour atteindre les dispositifs. L’équipe CRT a conçu une solution créative en concevant et en construisant des trajets de conduit personnalisés pour le câble, ce qui fournirait également un soutien physique pour les caméras. Au moyen de conduits rigides de 3,5 cm, le CRT les coupe à des longueurs spécifiques, fixe les rebords pour fixer le câble aux caméras et peint tout en noir pour s’harmoniser au plafond noir. « Comme le travail évoluait si rapidement, nous pouvions le faire dans les coulisses de notre entrepôt en tandem avec le calendrier de construction. Une fois sur place, nos installateurs pouvaient facilement acheminer le câble du plateau vers le bas à travers l’assemblage de conduit préfabriqué et le fixer aux caméras », ajoute M. Carr.
« Pour assurer une fiabilité à long terme, nous avons tiré du câblage supplémentaire pour une utilisation future et sommes bien préparés pour étendre l’installation ou ajouter plus de dispositifs en réseau, car la convergence IP est en croissance, surtout dans l’environnement du casino. »
Avant que l’État puisse approuver la zone de jeu, toutes les caméras devaient être testées. « Dans de nombreux endroits, l’éblouissement de l’éclairage, en particulier près de la scène, posait problème et bloquait certaines opérations PTZ des caméras », remarque M. Carr. « Nous devions encore ajuster chaque caméra pour nous assurer qu’il y avait une couverture complète de la zone », ajoute-t-il.
Les caméras extérieures, qui ont été installées sur des tours de caméras, ont été câblées avec la fibre monomode de l’usine extérieure de Berk-Tek combinée à des conducteurs en cuivre de calibre 16 AWG pour l’alimentation. De plus, bon nombre des plus petites structures ont également été câblées avec des câbles optiques, y compris les barrières de stationnement VIP, les stations de ski et les bâtiments d’entretien. Le système de minuterie sophistiqué utilisé pour les courses de chevaux possède son propre équipement de tête de réseau et est lié au réseau par le réseau central de fibre optique.
Une combinaison gagnante
« Nous avons eu 10 mois du début à la fin pour installer l’ensemble du réseau IP, ce qui est très court pour la quantité de travail », déclare Carr. « Mon plus grand défi était d’avoir suffisamment de personnes et de matériaux sur place pour que nous puissions tout faire. »
Une fois tous les câbles tirés et terminés, chaque parcours a été entièrement testé pour se conformer aux garanties du système Berk-Tek Leviton Technologies. Dans ce projet, les quatre garanties du système comprenaient : système PTNB amélioré CX6100 de catégorie 6 pour un maximum de 1 GbE; système F/PTNB CS6600 de catégorie 6A + pour un maximum de 10 GbE; réseau central de fibre multimode OM3 de qualité supérieure avec câbles Berk-Tek Adventum et fibre monomode OS2 pour le campus et le réseau central du bâtiment de la salle d’équipement.
« Étant donné que Berk-Tek et Leviton ont soutenu CRT dans de nombreuses installations depuis si longtemps, nous savions qu’ils soutiendraient bien nos clients », déclare M. Severance. « Pour assurer une fiabilité à long terme, nous avons tiré du câblage supplémentaire pour une utilisation future et sommes bien préparés pour étendre l’installation ou ajouter d’autres dispositifs en réseau, car la convergence IP augmente, surtout dans l’environnement du casino », conclut-il.