Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Abonnez -vous | LinkedIn
séparateur

bannière

séparateur
Série de vidéos en moins d'une minute -
Acquérez des connaissances RAPIDEMENT!


Leviton a dévoilé une nouvelle série vidéo passionnante intitulée « Under a Minute ». Cette série novatrice est conçue pour éduquer rapidement le personnel de maintenance, les représentants commerciaux des distributeurs, les entrepreneurs et les installateurs sur un large éventail de sujets. Il s’agit de solutions qui font gagner du temps et de répondre aux questions les plus courantes, en passant par les mythes de l’industrie. Chaque épisode de petite taille est rempli d’informations, présentées dans un format concis et facilement digérable.

Outil de marketing interne de Leviton

Par exemple, dans la vidéo « Moins d’une minute », la technologie Inform de Leviton dans les interrupteurs industriels : partie 1, les spectateurs ont un aperçu exclusif de la façon dont la plateforme Inform interagit avec les dispositifs industriels de Leviton. Inform est une technologie de contrôle de l’état de pointe qui permet aux dispositifs Leviton de fournir des données d’état opérationnel en temps réel à l’utilisateur final, améliorant ainsi la sécurité, la productivité et l’efficacité. Cette technologie Inform peut être intégrée à d’autres solutions de maintenance prédictive et IIoT, ce qui rend les installations plus intelligentes et réduit les temps d’arrêt imprévus.

Un autre exemple est la technologie Inform de Leviton, dans la partie 4des interrupteurs industriels,

qui s’intéresse à la sérieuse question de l’accumulation de liquide, mettant en évidence la solution novatrice de Leviton : un détecteur d’accumulation de liquide intégré au bas du dispositif. Ce détecteur déclenche des alertes sur la face du dispositif et à l’application Inform lorsque du liquide est détecté, avant qu’il n’atteigne un niveau critique qui peut causer des dommages et une défaillance du dispositif. Cela aide les installations à éviter les temps d’arrêt imprévus et les dommages matériels ou les blessures au personnel.
séparateur
De plus, dans la vidéo « Quelle est la valeur nominale IP69K des dispositifs étanches Wetguard de Leviton? ». Les spectateurs bénéficient d’une vue intérieure de nos dispositifs étanches à l’eau de pointe utilisés dans les applications où des températures élevées et des lavages à haute pression sont requis. Les connexions fiables étanches à l’eau et à la poussière sont extrêmement utiles dans les situations où l’humidité, la poussière et les débris pourraient compromettre les connexions électriques, causer des risques de sécurité et ruiner l’équipement coûteux.

L’engagement de Leviton envers l’innovation et l’éducation transparaît dans la série Under A Minute et témoigne de l’engagement de Leviton à créer des renseignements pratiques, facilement accessibles et rapidement atteints pour aider les distributeurs, les installateurs et les entrepreneurs à augmenter leurs résultats.

Pour afficher l'ensemble Moins d'une minute liste de lecture, veuillez cliquer ici.