Les prises ATLAS-X1 de cat. 5e, 6 et 6A simplifient considérablement les terminaisons et les reterminaisons, grâce à un gestionnaire de câblage innovant avec détendeur et portes qui éliminent le besoin d’un outil de terminaison.
Étape 1
Une fois la gaine de câble retirée, le ruban en mylar, les séparateurs de paires, etc., aligner le gestionnaire de câbles avec l'indication de paire bleue sur l'étiquette, en fonction de la paire bleue du câble. S'assurer que l'extrémité de la gaine se trouve à l'extrémité de la gaine à l'intérieur du gestionnaire de câblage et cliquer sur le bouton de fermeture du gestionnaire.
Étape 2
– En tenant compte de la polarité des paires et du schéma de câblage T568A ou T568B, insérer les quatre paires dans le gestionnaire de câblage.
Étape 3
Vérifier la polarité en s'assurant que le fil blanc de chaque paire soit le plus près de l'orifice de la broche-guide devant le gestionnaire de fils.
Étape 4
À l'aide d'un coupe-fil, couper toutes les paires au ras des côtés du gestionnaire de câblage.
Remarque : les extrémités des fils doivent être coupées au ras : nous ne recommandons pas d'utiliser des pinces ou un coupe-fils, car ils pourraient causer des échecs de test.
Étape 5
: Aligner le gestionnaire de fils préparé avec l'arrière des prises, en faisant correspondre la mention « UP » de l'étiquette de câblage à la mention « UP » moulée dans la patte de retenue. Fermer les portes de prise pour terminer la terminaison. Pour refaire le câblage, appuyer simultanément sur les pattes de dégagement de la porte et agiter le câble pour rouvrir les portes.
En savoir plus sur les Prises et systèmes de cuivre ATLAS-X1