Chargement...
Distributeur_Newsletter_Article_Banner
DIST_Insider_Barre
Insider_Featured_Product_Banner

Sécurité intelligente : la technologie Inform augmente vos résultats

En tant que distributeur, rester compétitif signifie offrir des produits qui non seulement répondent aux normes de l’industrie, mais offrent également à vos clients un réel avantage. L’engagement de Leviton envers l’innovation aide les entrepreneurs, les installateurs et les équipes de maintenance à travailler plus intelligemment et en toute sécurité, vous donnant ainsi un avantage dans l’industrie. La technologie Inform de Leviton aide les travailleurs à détecter les problèmes de système avant que des pannes ne se produisent, réduisant ainsi les temps d’arrêt coûteux.Qu’

est-ce que la technologie Inform? La technologie Inform est un système de contrôle de l’état intégré aux produits Leviton, fournissant une intelligence opérationnelle en temps réel. La technologie valide l’intégrité du système de distribution électrique et détecte les problèmes potentiels, tels que l’intrusion de liquide à l’intérieur des dispositifs électriques, sans avoir à les ouvrir. Cela réduit les temps d’arrêt tout en améliorant la sécurité, l’efficacité et la productivité.

Caractéristiques clés

Chaque interrupteur activé par Inform contient des détecteurs qui surveillent les données critiques 24 h/24, 7 j/7 dans une installation, notamment :

  • Valeurs de tension côté ligne et côté charge
  • Accumulation de liquide
  • Température et humidité du logement
  • Continuité de la mise à la terre et plus encore.
    Insider_Featured_Product_01

    Ces renseignements critiques peuvent être consultés sur place par le biais de DEL chromocodées, à distance de n’importe où dans l’installation ou n’importe où où où un utilisateur pourrait avoir besoin d’avoir un regard sur le système en utilisant des appareils mobiles ou de bureau.

    Eric Yarrows, chef de produit de Leviton, a déclaré : « Lorsque vous avez un avertissement sur un dispositif, vous savez instantanément que quelque chose ne va pas et peut agir. C’est un plus pour l’utilisateur final de savoir exactement où commencer à diagnostiquer les réparations dans le système. »

    Les avantages des distributeurs de technologie

    Inform peuvent aider les entrepreneurs à choisir les meilleurs produits pour chaque projet, ce qui leur permet de gagner du temps et d’améliorer la sécurité sur le terrain. Les nombreux avantages font des produits Inform une nécessité pour l’usage industriel :

    • Sécurité améliorée - Le diagnostic sans avoir à couper l'alimentation et à ouvrir chaque unité crée un lieu de travail plus sûr.
    • Résolution des problèmes simplifiée – Être capable de diagnostiquer un problème sans temps d’arrêt important, réduit le temps et les coûts de main-d’œuvre.
    • Maintenance prédictive - Prévenir les pannes avant qu'elles ne se produisent permet aux clients d'économiser de l'argent.
    • Surveillance à distance - Le fait de voir ce qui ne va pas à partir de l’application minimise les visites sur le site et améliore les temps de réponse.
    • Facilité de configuration - La configuration des interrupteurs activés Inform avec Bluetooth et Wi-Fi est simple et expliquée en détail dans l’application.

    Sectionneurs de sécurité de Leviton : les sectionneurs de sécurité Powerswitch® de Leviton, qui sont le dispositif complémentaire idéal en matière de technologie

    , sont dotés de la technologie primée Inform, améliorent la sécurité et la productivité en contrôlant les conditions et en fournissant des alertes locales ou à distance (via l’application Inform). Cela permet aux utilisateurs d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes du réseau électrique. En identifiant les problèmes immédiatement et avec précision, les utilisateurs peuvent agir rapidement, ce qui réduit les temps d’arrêt et les pertes de production.

    Insider_Featured_Product_02

    En conclusion
    La technologie Inform, ainsi que les produits de sectionnement de sécurité, illustre la façon dont Leviton habilite les utilisateurs. En combinant des produits de haute qualité avec des innovations intuitives et rapides, Leviton aide les professionnels de l’électricité à effectuer leurs travaux en toute confiance. Ces solutions de pointe font de vous la source de référence pour des solutions électriques plus intelligentes.

    Pour en savoir plus sur Inform Technology, visitez Leviton.com/Inform, ou communiquez avec un spécialiste en technologie Inform de Leviton par le biais de notre formulaire de contact en ligne.