Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Joint électrique

Joint électrique

Tout commence avec l'installation

Découvrez comment un entrepreneur précâblé hors site pour une production rapide et efficace.

Lorsque Mike Arket, propriétaire d’Arket Electric à Schenectady, NY, a été présenté pour la première fois au panneau de distribution de Leviton, deux choses m’arrivaient à l’esprit : l’installation et les disjoncteurs repensés et avancés. Cela a tout changé.

Arket est en activité depuis 35 ans, et il y a quelques années, il était l’entrepreneur électricien de netZero Village à Rotterdam, NY. Ce projet a conduit à travailler sur le projet actuel Solara Luxury Apartments, une autre construction netZero du même promoteur, Dave Bruns du Bruns Realty Group. Lorsqu’il a choisi le panneau de distribution de Solara, Arket a appris de son représentant Leviton, Howard Katz, que le panneau de distribution de Leviton avait été mis sur le marché. « J’ai dit à Howard que je le présenterais à Solara parce que j’y croyais », a déclaré Arket. Quand il l’a fait, Bruns était à bord.

Installation rapide et facile – Type d’étanchéité

L’un des plus grands défis auxquels Arket est généralement confronté lors de l’installation de panneaux de distribution est de travailler dans l’obscurité. Lorsqu’il a examiné le panneau de distribution de Leviton, il s’est rendu compte qu’il pouvait effectuer le travail de production hors site, puis transporter les unités sur le chantier et les installer. « Il se réunit très facilement et rapidement. Le plus grand avantage de ce processus est de n'avoir qu'à le couper sur place. Cela permet de gagner beaucoup de temps... et je n’ai pas de fils qui ressortent. « J’ai le contrôle dans l’atelier, plus que sur le terrain, donc ils ne sont pas mal câblés », a déclaré Arket.

Son processus commence par une feuille de calcul identifiant chaque unité de panneau de distribution dans le projet – où elle va, la calibre du fil à utiliser, l’alimentation inférieure ou supérieure, où les parcours domestiques finissent – tout est mesuré et spécifié. Il a tous les fils prêts à être acheminés sur de grandes bobines dans son atelier, et le long plan de travail est marqué « pi » pour une référence facile car les fils sont déroulés des bobines et posés sur le panneau. Par exemple, « Circuit no 1, fil de calibre 12, 9 m de long - vous devez garder une trace des bobines - et il s’agit simplement d’une procédure standard : retirer les débouchures, dénuder tous les fils, les terminer. Et je pense que c’est tellement cool que nous pouvons terminer le fil chaud ici parce que nous pouvons voir ce que nous faisons », a expliqué M. Arket.

« Lorsque j’ai tenté d’installer le panneau de distribution pour la première fois, je l’ai fait moi-même le soir et le week-end, juste pour l’essayer », a déclaré Arket. « J’ai réalisé ce que je devais faire et comment améliorer le processus, donc cela fonctionne pour moi. Mes gars peuvent en faire 4, peut-être 5, en une journée. » Les panneaux de distribution raccordés sont disposés, puis transportés par palette vers le chantier pour une installation finale. « Une fois installés, il suffit d'enclencher les disjoncteurs et vous êtes prêt à partir. « Pour moi, tout est une question d’installation », a-t-il commenté.

Disjoncteurs repensés

Le fait que les disjoncteurs puissent être installés lorsque l’unité est « chauffée » résonne avec Arket parce qu’il n’a pas besoin d’installer des disjoncteurs dans l’obscurité et ne doit pas les garder bloqués pendant la nuit sur le chantier ou dans un camion pour éviter le vol potentiel.

En ce qui concerne les disjoncteurs intelligents, Arket laisse cette décision aux propriétaires puisqu’ils sont les utilisateurs finaux et peuvent mieux déterminer quelles charges ils souhaitent surveiller. « Ils ont leur place. S’il y a une raison, comme le fait de prendre de l’eau dans le sous-sol et que votre pompe de puisard se déclenche, je pense que c’est une bonne utilisation pour cela. »

Le résultat net

Une installation plus rapide est un excellent moyen d’améliorer la productivité et les résultats d’une entreprise. Que le travail exige un panneau de distribution ou des douzaines, le panneau de distribution de Leviton offre l’ensemble complet : sécuritaire, intelligent et facile à installer, à votre façon ou à la façon d’Arket!