Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Hôpital Baylor

Hôpital Baylor
Dallas, Texas

En travaillant ensemble, Leviton et Prism Electric ont fourni au Baylor Charles A. Sammons Center de Dallas une solution de dispositif de câblage qui répondait à tous les codes critiques, était dans les limites du budget, a facilité l’installation et a permis d’économiser du temps et des coûts de main-d’œuvre. En utilisant une approche collaborative de conception-construction, l’entreprise a spécifié les dispositifs de câblage Lev-Lok dans l’ensemble de l’installation et a satisfait à tous les critères critiques du client!

Le client

Le Baylor Charles A. Sammons Cancer Center de Dallas offre à la communauté le plus grand centre de cancérologie ambulatoire du nord du Texas. Cette installation fait partie de l’initiative de 350 millions de dollars de Baylor visant à augmenter les soins contre le cancer. En déplaçant les services ambulatoires vers une installation autonome, le Baylor University Medical Center de Dallas a rénové les installations existantes et l’hôpital pour le cancer Baylor T. Boone Pickens est le plus grand hôpital dédié au cancer du nord du Texas. À la fin de 2012, les trois phases de construction seront terminées et offriront un lieu de guérison, de confort et de spiritualité à toutes les personnes impliquées dans le parcours du cancer. 

Le défi

Le plan du projet de construction exigeait que l’expansion soit terminée par phases, dans un délai serré pour chaque phase. Prism, avec l’entrepreneur général du projet, MEDCO Construction, a effectué une analyse des moyens et des méthodes pour déterminer la meilleure façon de répondre ou même de dépasser les exigences de calendrier compact. Il était également nécessaire de tenir compte du coût d’accélération du calendrier et d’adapter les efforts dans les limites budgétaires. 

La solution

Le projet nécessitait une solution de dispositif de câblage unique en raison des exigences critiques du code, des limites budgétaires et pouvait être installé suffisamment efficacement pour économiser du temps et des coûts de main-d’œuvre. L’entrepreneur électricien du projet, Prism Electric, a terminé de nombreux projets de soins de santé avec des limitations et des demandes similaires et a reconnu que le système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok de Leviton était la technologie qui permettrait à ce projet de respecter le calendrier du projet et les exigences budgétaires. Gary Sabol, gestionnaire de projet de Prism sur le projet Cancer Center, a qualifié Lev-Lok de « voie à suivre » avec cette aventure : « J'ai bien travaillé! Lev-lok est sans aucun doute la voie à suivre! La productivité a été considérablement améliorée, ce qui nous a permis de terminer le travail plus rapidement et avec moins de fatigue pour nos employés. »

Les avantages de l’utilisation du système Lev-Lok vont bien au-delà de l’installation initiale. Le remplacement des dispositifs est beaucoup plus rapide et plus sûr (par rapport aux dispositifs conventionnels). Cela est particulièrement important dans un environnement de soins de santé, car le remplacement des dispositifs est plus fréquent en raison de la nature de l’utilisation intensive. Le remplacement plus rapide signifie moins de temps d’arrêt, un must dans les zones de soins critiques, et des coûts de maintenance plus faibles.

Les acteurs du projet

Prism Electric, Inc., le 9e plus grand entrepreneur électricien du Texas, possède une vaste expérience dans la réalisation de projets réussis dans le secteur des soins de santé très complexe. Au cours des cinq dernières années, Prism a réalisé sept projets pour Baylor Health Care System et plus de 20 projets de soins de santé au Texas et en Oklahoma. Prism offre des services complets de conception, de construction et d’assistance à la conception que les entrepreneurs généraux ont appris à apprécier, ainsi que leur capacité à apporter des solutions aux défis de leurs projets.

Avantages de Lev-Lok

  • Une procédure de méthode et de moyen pour respecter ou dépasser les dates d’horaire compactes GC – Durée plus courte requise
  • Taux de main-d’œuvre inférieur pour l’installation – Employés moins qualifiés requis
  • Productivité accrue par unité-heure
  • Temps de remplacement réduit en raison de dispositifs endommagés pendant le processus de construction
  • Un outil requis pour l’installation du dispositif
  • Productivité accrue du processus AQ/CQ grâce à l’élimination des dispositifs mal câblés
  • Fatigue réduite pour les employés – moins de temps passé à s’agenouiller à installer le dispositif de la manière traditionnelle
  • Rentable