L’apparition de nouvelles innovations technologiques a transformé les habitudes et les comportements des individus et l’éducation ne fait pas exception. Nos solutions aident les écoles à permettre aux étudiants et aux enseignants de profiter pleinement des dernières technologies.
Récemment, notre équipe Leviton et le distributeur partenaire EB Horsman ont fourni une solution complète au Brentwood College. Cette école d’internat est reconnue pour son approche novatrice, ses programmes préparatoires et son cadre spectaculaire en bord de mer. L’internat fait partie intégrante du campus, offrant un environnement unique pour le développement et la satisfaction des étudiants.
Le défi
Au cours d’une séance de formation au Brentwood College, ils envisageaient la solution d’un concurrent pour leurs besoins TI/AV dans les salles de classe et les salles de conférence. Ils étaient préoccupés par le coût et la programmation requis pour utiliser le système de ce concurrent. Après leur avoir présenté une démonstration et leur avoir montré que notre solution TI/AV de Leviton est un système prêt à l’emploi qui ne nécessite aucune programmation, ils ont été très impressionnés.
Les commentaires qu’ils nous ont donnés étaient que notre solution TI/AV était idéale pour leur application, car ils voulaient un système facile à utiliser pour leurs enseignants, en particulier ceux qui n’étaient pas experts en technologie. De plus, les économies réalisées grâce à notre solution TI/AV ont été un atout.
Cela soulage beaucoup de préoccupations concernant la densité et la portée de la fibre et reconnaît qu’avec plusieurs centaines de consommateurs de bande passante super-utilisateur en résidence, le mode unique était certainement la solution pour tous ceux qui diffusent de la vidéo en continu en même temps le soir et le week-end. L’utilisation des étudiants, non scolarisés, est une dynamique que la plupart des organisations n’ont pas besoin de considérer. En outre, en ce qui concerne la sécurité du réseau informatique de l’école, il n’y avait aucune chance qu’il soit compromis, car les systèmes TI/AV sont centrés sur une seule salle de classe et pas du tout sur le réseau informatique de l’école.
L’une des choses intéressantes à propos du Brentwood College était sa reconnaissance que la fibre monomode serait sa solution pour tout ce qui se trouve sur le campus.
La solution
Les amplificateurs de signal AV de Leviton permettent aux écoles d’utiliser des câbles polyvalents catégorisés pour transporter des signaux à large bande vers les plus récents dispositifs partout dans la pièce.
Les amplificateurs audio de Leviton s’intègrent facilement à l’infrastructure existante tout en contribuant à respecter les exigences en matière de décibels de l’ADA. De plus, grâce aux options de commande AV simples et à la capacité de commutation automatique, les enseignants peuvent facilement ajouter/contrôler des entrées à partir de trois sources différentes.
Récepteur et transmetteur d’amplificateur HDMI® (41910-HTR)
- Amplificateur audio de mélange de 4/8 ohms (41920-A01)
- Plaque murale pour panneau de commande 8-Button (41920-CP8)
- Plaque murale d’amplificateur HDMI® et VGA à commutation automatique HDBaseTMC (41920-HRC)