Depuis plus de 20 ans, l’Université d’État de Californie Monterey Bay (CSUMB) se spécialise dans l’aide aux étudiants pour affiner leurs compétences et poursuivre leur carrière dans divers domaines de spécialité, y compris la biologie marine et d’autres sciences de l’océan. Le CSUMB est l’un des 23 campus de l’Université d’État de Californie (CSU). Il a été construit sur le site d’une ancienne base militaire, Fort Ord, qui a servi d’installation de formation et de scène pour l’armée américaine de 1917 à 1994. Bien que Fort Ord ait fourni une base historique sur laquelle le campus doit s’appuyer, les anciennes baraquements et installations militaires ne disposent plus de l’infrastructure nécessaire pour répondre aux demandes technologiques requises par un chef de file de l’enseignement supérieur.
Les réseaux de demain sont Intelligent
En 2014, le CSUMB a inauguré une nouvelle installation académique de trois étages de 6 000 pieds carrés. Le nouveau bâtiment Business and Information Technology (BIT) servira d’installation principale pour deux domaines d’études, l’école de commerce et l’école de technologie de l’information, ainsi que pour des cours de soutien pour de nombreuses autres disciplines. Le bâtiment BIT dépend de la connectivité de pointe mise en réseau par cinq salles de télécommunications (TR) réparties dans l’installation, et il sera le premier bâtiment sur le campus à prendre en charge un système intelligent de cat. 6A. Actuellement, le campus fonctionne sur des réseaux de cat. 5e et cat. 6. Cependant, les préoccupations concernant la largeur de bande future et les demandes de données ont conduit Justin Clausen, RCDD, analyste des installations physiques du CSUMB, services de réseautique, à déterminer que la mise à niveau vers une largeur de bande plus élevée est essentielle pour assurer la fiabilité du rendement pour les années à venir. « Il pourrait s’écouler beaucoup de temps avant que ce bâtiment ne voie une mise à niveau », déclare M. Clausen. « Nous voulons installer le meilleur réseau disponible maintenant pour gérer tout ce qui se profile à l’horizon. » En plus de la nécessité d’une largeur de bande plus élevée, Clausen voulait un réseau qui incorporait une solution de système intelligent pour une meilleure gérabilité, des rapports précis et une plus grande efficacité opérationnelle.
Leviton offre une solution intelligente
Après avoir évalué tous les leaders du marché des systèmes de connexion intelligents, Clausen a choisi la solution de gestion intelligente des ports Intact™ de Leviton, prise en charge par la connectivité ATLAS-X1™ de Leviton. « D’autres solutions intelligentes que j’ai étudiées auraient été problématiques en arrière-plan », déclare M. Clausen. « Intact est simple à utiliser, flexible, autonome, facile à installer et fournira le niveau de rapport précis dont j’ai besoin pour optimiser la maintenance du réseau. Dans nos installations actuelles, le suivi de la maintenance du réseau peut être un processus difficile. Avec Intact, j’anticipe une capacité de suivi beaucoup plus facile et notre équipe n’aura pas besoin de traverser le campus pour vérifier l’état du réseau. Intact nous permettra d’utiliser notre temps plus efficacement. »
Le système Intact prend en charge la surveillance et l’identification faciles des ports, l’envoi d’alertes et d’informations en temps réel aux responsables informatiques afin qu’ils puissent diagnostiquer les problèmes et gérer les modifications plus rapidement à l’aide du logiciel Intact. De plus, la compatibilité d'Intact avec le système RJ sécurisé de Leviton prend en charge les topologies de connexion d'interconnexion, offrant une flexibilité pour qu'Intact fonctionne dans les paramètres du CSUMB et n'exige pas que le CSUMB prenne en compte particulièrement Intact. Grâce à la solution de cuivre RJ sécurisé de Leviton, CSUMB bénéficie de la sécurité de la couche physique pour les ports réseau critiques. Une fois connectées, les prises ne peuvent être déconnectées qu'à l'aide de l'outil d'extraction de même couleur.
Lesbonnes relations sont essentielles
, bien que Clausen soit heureux de la performance et de la flexibilité offertes par Leviton, il est surtout satisfait du niveau de soutien qu’il a reçu tout au long du projet. « La relation que j’ai avec mes représentants (Walt Magdefrau, ingénieur principal des ventes WestCal Technologies et Lerma Francisco, gestionnaire de succursale Arrow) a été essentielle », déclare M. Clausen. « Cela a facilité ce processus. Et le soutien supplémentaire fourni par Leviton avec Intact a été exceptionnel. »
Pour faciliter l’installation du système de gestion intelligente des ports Intact™, Mark Dearing, gestionnaire de produits sénior de Leviton, RCDD, est arrivé sur place et a fourni de l’aide pour les configurations logicielles. « Intact est la solution idéale pour répondre aux exigences du CSUMB en matière de réseau », dit Dearing. « Le logiciel basé sur navigateur d’Intact offre une interface utilisateur propre qui est compatible avec les téléphones portables pour les tablettes et les téléphones intelligents. Il ne nécessite pas de formation excessive, et il est facile à installer et à mettre à niveau. À mesure que le réseau du CSUMB se développe, de simples mises à jour permettront à Intact de croître avec eux. »
En plus de plusieurs gestionnaires et concentrateurs de dispositifs Intact et de plus de 1 600 connecteurs QUICKPORT™ PTNB ATLAS-X1™, la connectivité pour le nouvel immeuble BIT est prise en charge par les cordons de connexion en cuivre Intact Secure de cat. 6A, les tableaux de connexion QUICKPORT plats à 24 ports de Leviton et les logements OPT-X™ Ultra de Leviton et les cassettes de raccordement avec fils de sortie. Le bâtiment BIT utilise également le câble Berk-Tek LANmark™-10G2 cat. 6A PTNB pour un meilleur rendement du réseau dans un petit diamètre extérieur.
Clausen n’est pas étranger à la connectivité de Leviton. Deux bâtiments sur le campus, le centre des anciens visiteurs et le Field House, sont déjà pris en charge par les connecteurs, les tableaux de connexion et les plaques murales de Leviton. Maintenant, avec les options de couleur étendues offertes pour les nouveaux connecteurs haute performance Atlas-X1, Clausen a été en mesure de colorier le bâtiment BIT selon des préférences de réseau spécifiques, en utilisant des connecteurs de différentes couleurs pour le téléphone, les données, la sécurité et la gestion du bâtiment.
« L’Atlas-X1 offre une qualité sans faille et est facile à installer, ce qui nous fait gagner du temps sur place. »
Le déploiement du nouveau réseau BIT a été géré par Innovative High Technology, Inc. (IHT), le premier entrepreneur en infrastructure à installer les prises QUICKPORT PTNB ATLAS-X1 de Leviton. « L’ ATLAS-X1 offre une qualité hors tension et est facile à installer, ce qui nous fait gagner du temps sur place », déclare Bruce Ventura, propriétaire d’IHT. « Mon équipe les adore. Ils ont déjà demandé si nous pouvions installer ATLAS-X1 pour chaque tâche. » Étant donné qu’IHT est un entrepreneur autorisé de Leviton, tous les travaux peuvent être certifiés et obtenir une couverture de garantie à vie limitée, offrant au CSUMB une tranquillité d’esprit supplémentaire.
« Mon équipe les adore. Ils ont déjà demandé si nous pouvions installer ATLAS-X1 pour chaque tâche. »
Regarder vers un avenir meilleur
Une fois le nouveau bâtiment terminé, les étudiants et le corps enseignant du CSUMB pourront profiter de la performance du réseau 10GBASE-T. « Nous avons déjà reçu des demandes de notre service des médias et des arts concernant la possibilité de déplacer des projets vidéo non compressés de 20 gigabits sur le réseau », déclare M. Clausen.
Le CSUMB espère commencer la construction de plusieurs nouveaux bâtiments au cours des deux à trois prochaines années, y compris un autre bâtiment académique, un syndicat d’étudiants et une dortoir. « Nous observons beaucoup de croissance et d’expansion », déclare M. Clausen. « Il est important de continuer à regarder vers l’avenir. » Le bâtiment BIT établit la norme pour les nouvelles installations, ouvrant la voie à un campus de réseau intelligent et hautement performant à l’échelle du campus.
« Nous observons beaucoup de croissance et d’expansion... Il est important de continuer à regarder vers l'avenir. »économies d'énergie.