Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Tiroir d'accueil

Tiroir d'accueil

Recharge invisible pour un espace sans encombrement

Étant donné que le nombre de téléphones intelligents, de tablettes et d’autres dispositifs électroniques ne cesse d’augmenter, les comptoirs et les tables de nuit sont devenus synonymes de « borne de recharge ». Cela a entraîné une augmentation de l’encombrement, des prises surchargées et l’idée qu’il doit y avoir une meilleure façon de procéder. Maintenant, grâce au tiroir d’accueil.

Le tiroir d’accueil est le créateur et le chef de file du marché des prises électriques encastrées dans le tiroir. « Nous offrons des solutions brevetées et faciles à spécifier pour un moyen fiable d’ajouter des prises à tiroir en toute sécurité dans tous les types d’armoires et de comptoirs. Cela offre une source d’alimentation mobile et fonctionnelle et une esthétique sans encombrement », explique Paul Hostelley, développeur d’affaires chez Docking Drawer. L’ingéniosité du tiroir d’accueil transforme un tiroir ordinaire dans pratiquement n’importe quel endroit de la maison - cuisine, salle de bain, chambre, bureau à domicile - en une borne de recharge ou d’alimentation cachée où les appareils électroniques et les appareils peuvent être chargés ou branchés et prêts à l’emploi.

Prises de recharge par rapport aux prises d’alimentation

Étant donné la précipitation pour accéder rapidement à tout, des appareils électroniques aux outils de style et aux appareils électroménagers, il est important de connaître la différence entre les prises de recharge et les prises d’alimentation pour s’assurer que la bonne prise est disponible dans le bon espace pour faire le travail.

Les prises de recharge restaurent la durée de vie des piles des appareils électroniques tels que les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portables, les dispositifs de suivi de la forme physique et plus encore. Les prises de recharge du tiroir d’accueil fournissent un maximum de 3 A de puissance et sont dotées d’un disjoncteur interverrouillable pour la sécurité afin d’empêcher les dispositifs à haute puissance, comme les appareils, d’être utilisés par erreur. Ils sont idéalement placés dans les armoires de cuisine, les tables de chevet et les tiroirs de bureau, ainsi que dans les tables d’entrée. Pratiquement partout où vous voulez une prise accessible et pratique pour la recharge.

Les prises d’alimentation sont utilisées pour les sèche-cheveux, les fers à friser, les mélangeurs, les petits outils et autres appareils nécessitant jusqu’à 20 A de courant. Pour une sécurité optimale, les prises d’alimentation sont dotées d’un thermostat à interverrouillage homologué UL qui coupe l’alimentation à la prise si la température environnante du tiroir dépasse 120 °F. Le dispositif doit ensuite être réarmé manuellement et ne se rallumera que lorsque la température atteint une plage de sécurité. Les prises d’alimentation sont parfaites pour les comptoirs, les tables deappoint, les bancs d’outils et dans les cuisines.

Pour assurer la qualité et la fiabilité, toutes les prises utilisées dans les produits de tiroir d’ancrage sont fabriquées par Leviton. « Le tiroir d’accueil est un produit conçu et fabriqué dès le début pour être plus robuste, plus sûr, riche en fonctionnalités et bien fabriqué que le produit de consommation moyen », a déclaré M. Hostelley. « Pour accompagner notre produit, nous avions besoin d’un fabricant de composants électriques avec le même niveau de qualité et de conception. Nous aurions pu acheter directement auprès d’entreprises étrangères et économiser de l’argent important, mais ce n’est pas la philosophie derrière notre produit. Nous voulions un partenaire qui serait avec nous à long terme et qui s’aligne sur nos objectifs en tant qu’entreprise. C’est pourquoi nous avons choisi Leviton », a-t-il expliqué.

Une solution facile

Les prises à tiroir de recharge et d’alimentation sont toutes deux préassemblées avec tout ce dont vous avez besoin pour une installation sans faille et sont homologuées aux normes ETL, CSA, CE et RCM. Ils sont offerts dans une variété de tailles avec différentes extensions de portée, il est donc important de connaître les mesures exactes du tiroir ou de l’espace prévu pour une installation sans faille. « Tous nos produits sont conçus pour s’adapter aux tiroirs et aux armoires ordinaires, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’espace pour accueillir le dispositif », a déclaré M. Hostelley. « Ils sont mieux utilisés dans les installations prévues, comme les nouvelles constructions ou les rénovations, parce qu’il doit y avoir une source d’alimentation disponible pour terminer l’installation qui ne se trouve généralement pas dans un espace existant », a-t-il noté.

Actuellement, la lame du tiroir d’accueil est le modèle le plus populaire. Il est doté d’un seul dispositif avec une combinaison de deux prises inviolables et de deux ports USB, ou avec une prise USB à quatre ports (sans prise), permettant aux utilisateurs de charger jusqu’à quatre dispositifs à la fois. Le double lame de tiroir d'accueil est une seconde de plus. Le Blade Duo offre aux utilisateurs le choix entre deux dispositifs distincts logés dans une seule unité. Les ports USB Type-C™ et USB Type A sont offerts pour le chargement, ainsi que des prises inviolables pour d’autres besoins d’alimentation. Le Blade Duo est idéal pour les familles et les foyers actifs.

La nouvelle norme

« Les prises à tiroir deviennent rapidement la norme - chaque projet d’aujourd’hui en a au moins une. La question est de savoir dans quel tiroir sera-t-il situé? » a déclaré M. Hostelley. En fait, il a été heureux de dire que de nombreux entrepreneurs révèlent des prises dans le tiroir à la fin d’un travail comme cadeau aux propriétaires, qui sont universellement surpris et ravis de cette solution innovante. Les prises à tiroir d’ancrage ne sont en aucun cas limitées aux usages résidentiels. Les projets commerciaux adoptent également la technologie.

Les prises à tiroir d’accueil se trouvent dans les vestiaires des Chicago Bulls et des Chicago White Sox, dans les points de vente au détail comme l’Athleta, dans les casinos, les hôtels haut de gamme, les centres de villégiature et les spas, ainsi que dans les universités, les hôpitaux et les laboratoires.

Et le marché de cette solution novatrice ne fait que commencer. Avec des milliards de tiroirs fabriqués chaque année aux États-Unis pour répondre aux besoins résidentiels et commerciaux, les possibilités sont infinies.