Le développement de produits atteint de nouveaux sommets grâce à une offre complète et novatrice de dispositifs de câblage industriel de Leviton
Le service d’ingénierie d’un grand fabricant situé en Amérique du Nord a récemment consacré plusieurs mois à la mise à niveau de son laboratoire de développement de produits et d’ingénierie. Lorsque la planification de la construction a commencé, Leviton Manufacturing a soutenu l’infrastructure électrique et de données nécessaire avec des solutions de réseautique et de gestion de l’énergie à la pointe de la technologie, les dernières nouveautés en matière d’éclairage commercial et certains des dispositifs de câblage électrique les plus novateurs de l’industrie.
En soutenant le développement de nouveaux produits et en soutenant l’ingénierie des produits, le laboratoire effectue divers tests d’ingénierie, y compris des tests de normes internes et industrielles pour s’assurer que les dispositifs respectent ou dépassent les exigences de performance et de qualité. Bien que les tests conformes aux normes de l’industrie impliquent de respecter les exigences de performance minimale des dispositifs des agences, les tests conformes aux normes internes sont conçus pour dépasser les exigences des tests des agences. Le laboratoire conduit également des expériences développées en interne impliquant l’analyse d’ingénierie prédictive, simulant une condition spécifique sur une période accélérée afin d’évaluer la performance à long terme des produits. Les divers tests effectués dans le laboratoire d’ingénierie peuvent être catégorisés en mécaniques (c.-à-d. essais d’impact, essais d’abrasion, cycles de mise sous/hors tension, etc.), électriques (c.-à-d. essais de courant électrique, essais logiciels, etc.) et environnementaux (c.-à-d. essais de chambre thermique, essais UV, essais d’immersion dans l’eau, essais d’exposition chimique, etc.).
Pour effectuer ces tests rigoureux de manière routinière, le laboratoire d’ingénierie doit avoir accès à des sources électriques fiables. Le laboratoire récemment mis à jour a maintenant accès à une alimentation triphasée à 120/208 V et 277/480 V, ce qui permet à l’équipe de développer et d’effectuer des expériences et des tests novateurs qui n’étaient pas auparavant possibles. En plus de la mise à niveau de l’alimentation, diverses solutions Leviton sont intégrées à l’infrastructure principale. Les dispositifs de câblage commercial et industriel de Leviton aident le laboratoire à rester sécuritaire et productif dans ses opérations quotidiennes.
Interverrouillages mécaniques de la série LEV avec technologie Inform™
Intégrant un sectionneur de sécurité dans une prise IEC 60309 dans un logement non métallique étanche à l’eau, ces dispositifs empêchent la production et la coupure de l’alimentation sous charge. Étant donné qu'une grande partie de l'équipement d'essai du laboratoire d'ingénierie est mobile, les ingénieurs ont requis des interverrouillages mécaniques plutôt que des sectionneurs câblés, car les interverrouillages mécaniques permettent une alimentation mobile. Par exemple, le bâti de mesure thermique du laboratoire est mobile, donc tout ce que les ingénieurs ont à faire est de le dérouler vers une machine immobile et de le brancher, offrant ainsi l’espace avec flexibilité. Étant donné que les dispositifs sont intégrés à la technologie Inform, les ingénieurs bénéficient de la surveillance à distance. Grâce à l’application Inform, l’équipe a un accès 24 h/24, 7 j/7 aux renseignements sur les dispositifs, tels que la température et l’humidité du logement, les valeurs de tension côté ligne et côté charge, l’accumulation de liquide, la continuité de la mise à la terre et plus encore. Ces données peuvent être consultées n’importe où, de l’autre laboratoire, de l’autre bâtiment ou du confort de leur propre maison. Cela permet à l’équipe d’ingénierie de diagnostiquer rapidement les problèmes potentiels et de réagir à ceux-ci, minimisant ainsi tout temps d’arrêt imprévu et permettant au laboratoire de maintenir des niveaux de productivité élevés.
Fiches et connecteurs de la série LEV avec technologie Inform™
Le laboratoire est équipé de plusieurs fiches et connecteurs IEC 60309 offrant des connexions d’alimentation sûres et fiables. Conçue avec plusieurs caractéristiques pour simplifier l’installation, y compris une broche à verrouillage rapide, des vis captives et un boîtier fileté, la série LEV a profité à l’équipe d’ingénieurs pendant la mise à niveau du laboratoire, car il était beaucoup plus rapide de câbler et d’assembler les fiches et connecteurs de la série LEV par rapport aux dispositifs concurrents. Intégrés à la technologie Inform, les fiches et connecteurs offrent une indication visuelle de l’alimentation permettant à l’équipe d’ingénierie de déterminer si l’alimentation est présente de l’autre côté de la pièce, s’illuminant par mesure de sécurité. L’indication d’alimentation permet également un diagnostic plus rapide des anomalies lorsqu’il y a un problème avec l’équipement connecté, minimisant ainsi les temps d’arrêt.
Sectionneurs de sécurité Powerswitchᴹᴰ
Ces dispositifs permettent à l’équipe d’ingénierie de déconnecter en toute sécurité l’équipement de laboratoire de leurs sources d’alimentation respectives, offrant ainsi la tranquillité d’esprit lors de la maintenance, car ils savent que le circuit est complètement hors tension. Enveloppés en PBT non métallique, les sectionneurs résistent aux impacts du laboratoire, tandis que la longue poignée surmoulée offre une prise ferme et antidérapante. Stratégiquement placés à côté de moteurs et d’équipements critiques, ces sectionneurs améliorent la sécurité dans le laboratoire d’ingénierie.