Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Projet Liberty Bell

Projet Liberty Bell

Philadelphie, États-Unis

Centre Liberty Bell

Il n’y a pas de symbole de liberté américaine aussi reconnaissable ou durable que la Liberty Bell. Pour la plupart d’entre nous, voir cette icône américaine en personne est un événement mémorable. Ainsi, lorsque la décision a été prise de déplacer la Liberty Bell dans le cadre de la transformation de plus de 300 millions de dollars du centre commercial Independence Mall, tous les efforts ont été faits pour s’assurer que sa nouvelle maison affichait la cloche dans toute sa splendeur. Pour obtenir un éclairage optimal, il était essentiel de combiner des luminaires à la pointe de la technologie et des commandes d’éclairage sophistiquées dans cette présentation. Leviton est fière d’avoir été sélectionnée comme seul fournisseur de commandes d’éclairage pour le Liberty Bell Center.



Commandes Leviton utilisées au Liberty Bell Center

  • Armoire de système de gradation modulaire (SGM) Leviton
  • Poste ACL D8200
  • 8-Scenepoussoirs KB101
  • Poste de boutons de panique KB014
  • Photocellules Leviton
  • Et plus encore...

 

Le défi de la conception

L’équipe de conception du projet a conçu l’éclairage pour susciter une forte réponse émotionnelle. « Entrer dans la cloche Champer et venir sur la Liberty Bell est le summum de l’exposition et notre intention était d’utiliser la lumière pour améliorer le sentiment de révérence et de respect chez le visiteur », explique Raymond Grenald, FAIA, FIALD, FIES de la société de conception d’éclairage architectural Grenald Waldron Associates. « Vous pourriez dire que, dans un sens, nous voulions que chaque visiteur parte avec une grosseur dans sa gorge. »

« La Liberty Bell occupe une place spéciale dans notre histoire et notre objectif était de l’illuminer d’une manière qui a contribué à l’expérience de voir la cloche, surtout pour la première fois », ajoute Daniel Edenbaum, concepteur d’éclairage de projet anciennement chez Grenald Waldron Associates. « La cloche est en bronze très foncé et absorbe donc beaucoup de lumière. Nous l’avons éclairée de la manière dont vous éclaireriez une ballerine : de tous les côtés, en utilisant la couleur et l’intensité pour la modéliser afin qu’elle semble plus tridimensionnelle. »

L’espace dans lequel la cloche réside depuis son déménagement octobre 9 est de 12 m sur 15 m avec des plafonds de 9 m. La Liberty Bell ne fait que trois sur quatre pieds et se trouve devant une énorme fenêtre avec une vue sur le hall de l’indépendance, d’où la cloche a annoncé la première lecture publique de la Déclaration d’indépendance. Ce mur de fenêtre signifie que la pièce est souvent baignée de lumière naturelle, ce qui a donné l’occasion d’utiliser un simple système d’exploitation de la lumière ambiante pour évacuer la lumière ambiante à l’aide de photocellules. D'autre part, le système d'exploitation de la lumière ambiante écoénergétique de Leviton représentait un défi pour les concepteurs qui voulaient maintenir leur éclairage spectaculaire tout au long de la journée.

Le National Park Service, qui exploite le Liberty Bell Center, souhaitait un système de commande d’éclairage qui utilisait la lumière naturelle pour compléter l’éclairage artificiel, réduisant ainsi les coûts énergétiques, prolongeant la durée utile des lampes et minimisant les exigences de maintenance. C’est là que les photocellules Leviton sont entrées en jeu. Avec 30 luminaires et dix zones d’éclairage, le site offrait beaucoup de flexibilité. Pourtant, lorsque l’équipe de conception de l’éclairage a visité le site après son ouverture au public, ils ont remarqué que, bien que le système d’exploitation de la lumière ambiante ait fonctionné magnifiquement dans l’espace d’exposition, dans la chambre Bell, la cloche a perdu une grande partie de son éclat lorsque trop de lumières ont été éteintes. « Même en plein jour, vous devez frapper la cloche avec autant de sources de lumière que possible pour lui donner de la brillance », note Dan Edenbaum. « Nous avons donc réduit les seuils de mise sous/hors tension de la photocellule et ajusté les deux ambiances diurnes du D8000 de Leviton et nous avons retrouvé l’effet que nous avions conçu. » [Comme la Liberty Bell n’a pas été déplacée avant le jour de l’ouverture du centre au public, les concepteurs n’ont pas pu vérifier l’emplacement des luminaires et les préréglages d’ambiance sur la cloche réelle. Ils ont utilisé une découpe de noyau en mousse pour simuler la cloche au préalable et ont continué à faire des ajustements fins depuis lors.]

Les commandes de Leviton illuminent l’histoire
Selon Jerry M. Davis, spécialiste des commandes d’éclairage pour l’éclairage diversifié qui a aidé au projet : « Plusieurs facteurs ont fait des commandes d’éclairage de Leviton la solution la mieux adaptée à ce projet. Les postes D8000 sont dotés de plaques murales Corian pratiquement inviolables. » Ils sont également offerts dans une large sélection de couleurs Corian. « Et Leviton offre une gamme complète de commandes d’éclairage qui répondent à toutes les exigences avec la sophistication nécessaire pour satisfaire les concepteurs. » L'interface homme-machine est également assez simple pour être utilisée par un personnel rotatif de télépompiers qui n'ont qu'à toucher le bouton 1 à l'arrivée et le bouton 2 à leur départ.


Le Liberty Bell Center utilise l’armoire MDS de Leviton comme cœur du système de commande d’éclairage. En plus du poste ACL D8000, les postes asservis aux portes avant et arrière offrent un accès pratique à la sélection d’ambiances. Un poste de boutons de panique D8000 dans le bureau de sécurité peut allumer complètement les lumières en cas d’urgence. Le système intègre également une interface PC qui a été utilisée pour entrer des valeurs préréglées et pour la programmation générale, et peut être utilisée pour effectuer des ajustements futurs au système.
 

Quiz Liberty Bell

  • La cloche est arrivée d’Angleterre en 1751, s’est craquelée peu de temps après et a été fondue et refondue.
  • La Liberty Bell a appelé les citoyens de Philadelphie à la première lecture publique de la Déclaration d’indépendance le juillet 8, 1776.
  • La cloche a obtenu sa tristement célèbre fissure, la rendant inviolable, en 1846 lorsqu’elle a été couronnée pour l’anniversaire de George Washington.
  • La Liberty Bell pèse 2 080 livres et attire environ 1,6 million de visiteurs chaque année (selon GoPhila.com).