Profil : aéroport de Malaga
Industrie : transport/aviation
Emplacement : Malaga, Espagne
Défi : le quatrième aéroport le plus fréquenté d’Espagne recherchait une infrastructure de réseau haute performance avec d’excellentes capacités de gestion pour suivre l’utilisation en temps réel ainsi que les déplacements, les ajouts et les modifications.
Solution : connectivité Leviton de cat. 6A et cat. 6 avec le système intelligent de gestion d’infrastructure (IIMS) SmartPatch™
L’aéroport de Malaga dessert la région environnante de l’Andalousie et les complexes côtiers de la Costa del Sol, offrant une passerelle importante vers la région pour les voyageurs d’Europe et du reste du monde. Avec plus de 13 millions de passagers et 120 000 vols chaque année, Malaga est le quatrième aéroport le plus fréquenté d’Espagne.
Pour soutenir la croissance continue, un programme important de travaux de construction a été entrepris à l’aéroport afin de fournir de nouveaux terminaux, des liaisons rapides en train et un hébergement à l’hôtel.
Dans le cadre de l’expansion, l’aéroport a dépensé plus de 1 million de dollars pour une nouvelle infrastructure réseau. L’aéroport de Malaga exploite un réseau de données très complexe qui est essentiel au bon fonctionnement de cette importante plate-forme de transport.
Après des recherches approfondies, le groupe de gestion d’aéroport AENA a normalisé un système intelligent de gestion d’infrastructure (IIMS) SmartPatch™ de Leviton. Lors de l’évaluation des options pour l’aéroport de Malaga, il a été décidé de combiner le système SmartPatch avec la fiabilité et l’évolutivité d’une solution d’infrastructure réseau de cat. 6 et cat. 6A de Leviton.
SmartPatch est un système de superposition hautement avancé qui donne aux gestionnaires de réseau une vue en temps réel de la connectivité et de l’utilisation du réseau. De plus, le système offre une interface facile à utiliser pour le contrôle, la gestion et l’enregistrement des changements de réseau courants, y compris les déplacements de bureau et les ajouts de terminal. À partir d'un emplacement central, les administrateurs réseau peuvent configurer, gérer et maintenir efficacement le réseau afin d'assurer un rendement optimal. SmartPatch apporte également une gestion intelligente de l’infrastructure (IIM) au réseau, améliorant encore l’infrastructure de câblage déjà robuste et fiable de Leviton.
En plus de la gérabilité et de la visibilité, l’aéroport de Malaga dispose désormais d’une infrastructure réseau qui respecte les directives d’audit strictes et les règlements européens assurant la conformité et la responsabilisation.
Les solutions Leviton ont été choisies pour leur rendement, leur flexibilité et leur évolutivité et pour l’excellente garantie de 25 ans sur le système. Spécialement conçue pour les environnements de données complexes et essentiels à la mission, comme les aéroports, la gamme de câblage de cat. 6A de Leviton est flexible et robuste et a prouvé son efficacité dans les situations difficiles.
Le choix d’une infrastructure réseau Leviton avec SmartPatch est déjà payant, libérant le personnel informatique de l’aéroport de Malaga des tâches réseau quotidiennes et leur permettant de se concentrer sur les domaines plus stratégiques du travail informatique requis par l’aéroport en expansion.
Leviton a fourni à l’aéroport de Malaga une infrastructure robuste, fiable, évolutive et gérable qui répondra à ses besoins en tant qu’aéroport européen en pleine croissance, en s’assurant qu’il continue de fournir le niveau élevé de service prévu par les 13 millions de passagers qui le traversent chaque année.
Pour plus de renseignements, visitez Leviton.com/SmartPatch(s’ouvre dans un nouvel onglet)