Northampton Community College
Le Northampton Community College (NCC) offre ses services à plus de 35 000 étudiants chaque année grâce à une grande variété de programmes académiques dans ses quatre campus de Lehigh Valley en Pennsylvanie. Le seul collège communautaire de l’État à offrir des logements sur le campus, le site Web de NCC déclare « vous investissez beaucoup de temps, d’argent et d’énergie pour bien faire l’université. Vivre sur le campus vous aidera à vous concentrer et à réussir. » Les étudiants ont pris note. Les demandes de logements sur le campus ont explosé, alimentant une expansion de plus de 18 millions USD au campus principal de l’université à Bethlehem.
Associer l'ancien et le nouveau
À la fois nouvelle construction et rénovation partielle, l’expansion comprenait l’ajout de deux nouvelles résidences, la rénovation de deux résidences existantes, d’une nouvelle cuisine et d’une nouvelle salle à manger, tous annexés pour donner l’impression d’un seul complexe de vie des étudiants à la pointe de la technologie. Terminé en août 2015, le complexe a plus que doublé la capacité de vie résidentielle du campus, devenant ainsi la maison loin de la maison pour plus de 600 étudiants, en grande partie en dehors de l’État et à l’étranger.
Sécurité et confort : caractéristiques de conception intégrées
Pour améliorer la sécurité des bâtiments, le nouveau complexe résidentiel à deux étages comprend un bureau de sécurité entièrement doté et des portes en verre coulissantes activées par les cartes d’étudiant. Les interrupteurs à clé dans les couloirs et les détecteurs de mouvements à infrarouge passif (IRP) dans les salles de bain garantissent que toutes les zones du complexe sont bien éclairées. L'équipement de sécurité des personnes du complexe comprend des détecteurs de fumée, des systèmes d'alarme, des disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre (DDFT) pour prévenir les chocs électriques et des disjoncteurs-détecteurs de fuites à l'arc (DDAA) pour aider à prévenir les incendies électriques.
Selon la National Fire Protection Association (NFPA), les pompiers réagissent chaque année à une moyenne de plus de 3 800 incendies sur les campus universitaires. Tragiquement, 26 personnes sont mortes dans 89 incendies sur un campus universitaire, dans des fraternités et des sororités, et dans un logement d’étudiant situé à moins de 5 kilomètres d’un campus universitaire entre 2000 et 2015.1 Sauver des vies en détectant les conditions d’arc électrique dans les circuits électriques, les DDAA sont devenues une exigence dans les dortoirs universitaires du National Electrical Code (NEC®) de 2014.
En mettant hors tension les circuits lorsque des fuites à l'arc sont détectées, les DDAA aident à empêcher le câblage de devenir une source d'inflammation pour un incendie électrique. Pour répondre aux exigences du NEC, le plan de câblage électrique du complexe exigeait l’installation de 180 disjoncteurs DDAA pour assurer une protection contre les fuites à l’arc pour chaque dortoir. Les disjoncteurs devaient être installés dans deux armoires de service au deuxième étage du complexe de chaque côté du bâtiment. Au service de l’est de la Pennsylvanie depuis plus de 80 ans, West Side Hammer Electric s’est vu attribuer le contrat d’électricité pour le projet, qui exigeait l’installation de centaines d’interrupteurs, de prises et d’autres dispositifs de câblage, en plus des disjoncteurs DDAA.
Une intervention en temps opportun
Des plans étaient en cours pour trouver les disjoncteurs DDAA et d’autres dispositifs électriques lorsque le représentant commercial C&I de Leviton Mike Wilson et le partenaire de distribution Bob Brobst de Colonial Electrical Supply avaient organisé une réunion Lunch and Learn avec les directeurs de West Side Hammer Electric Luke et Lee Cunningham. Brobst, Wilson et le représentant commercial de Leviton, John Sullivan, ont examiné les besoins commerciaux de l’entreprise et discuté de plusieurs nouveaux produits que Leviton avait récemment introduits.
Le moment de la réunion n’aurait pas pu être plus opportun. Les modifications apportées au NEC entrent en vigueur début 2014, permettant l’installation de prises DDAA OBC (circuit de dérivation de prise) comme alternative aux disjoncteurs de dérivation DDAA, à condition qu’ils répondent aux exigences du code. Étant donné que les modifications du code devaient avoir lieu, la réunion s’est avérée être « gagnant-gagnant » pour toutes les parties. « Sans notre échange éducatif, les disjoncteurs DDAA provenant d’un autre fabricant auraient été installés, et le Collège aurait manqué les avantages à valeur ajoutée des prises DDAA OBC », a déclaré M. Sullivan. « Les étudiants utilisent des sèche-cheveux, des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, des équipements audio, des ordinateurs et d’autres équipements connectés par cordon dans leurs chambres », a expliqué Brobst de Colonial Electric Supply. « Étant donné que la plupart des dortoirs sont doubles, les étudiants n’ont que quelques prises à partager entre eux. Avec la commutation constante de l’équipement, les prises de dortoir sont très abusives. Cela peut entraîner le déclenchement intempestif des disjoncteurs DDAA. »
Un choix intelligent et rentable
Avec son introduction à la prise DDAA SmartlockPro® OBC de Leviton, l’équipe West Side Hammer Electric a rapidement reconnu sa valeur par rapport à la solution de disjoncteur DDAA. « La prise DDAA peut être réarmée au point d’utilisation. Les étudiants peuvent réinitialiser le dispositif eux-mêmes sans avoir à faire appel au personnel de maintenance pour remettre le disjoncteur sous tension. La caractéristique en aval de la prise rend la protection des chambres dortoir à la fois complète et harmonieuse », a déclaré Luke Cunningham.
« Le personnel du service de maintenance peut prendre beaucoup de temps avant d’être alerté d’un problème de disjoncteur, surtout en dehors des heures d’ouverture et le week-end. La commodité et le gain de temps de la prise DDAA en font la solution supérieure pour l’installation NCC », a observé Lee Cunningham.
La prise DDAA a également été le vainqueur du point de vue des coûts. West Side Hammer Electric a réalisé des économies immédiates de 50 %. « Le rapport d’installation était 1:1 de prises à disjoncteurs. « Je suis tout à fait d’économiser de l’argent à mon entreprise », a ajouté Jeff Zenz, superviseur de West Side Hammer Electric sur le terrain.
De nouvelles douches, de nouveaux salons et de tout nouveaux dispositifs Leviton à assortir
Lorsque le projet a été terminé, juste à temps pour le semestre d’automne 2015, il comprenait 8 000 pieds carrés d’espace utilisable, de nouvelles douches et 3 000 dispositifs de câblage électrique de Leviton, leader de l’industrie. Les administrateurs du collège ont hâte que le nouveau complexe améliore la qualité de vie des étudiants et favorise l’implication des étudiants sur le campus les nuits et les week-ends.
Ingéniosité à la pointe de l’industrie
Le premier dispositif commercial de ce type de l’industrie, la prise DDAA OBC SmartlockPro aide non seulement à protéger contre les fuites à l’arc potentiellement dangereuses dues aux dommages dans le câblage du circuit de dérivation, mais protège également les extensions des succursales, comme les appareils ménagers et les jeux de cordons. Souvent invisibles, les fuites à l’arc peuvent se produire n’importe où dans le câblage d’un bâtiment, y compris dans les murs, au niveau des connexions électriques lâches et dans les cordons électriques qui sont endommagés lorsqu’ils passent sous les meubles.
Prise DDAA SmartLockPro OBC
- Boutons de test et de réinitialisation faciles à utiliser; autovérification lorsque le bouton de réinitialisation est enfoncé; ne se réarme pas si la protection est compromise
- Diagnostic de l'inversion ligne-charge; arrête l'alimentation de la face de la prise et des dispositifs en aval
- Les témoins à DEL alertent les installateurs en cas de mauvais câblage ligne-charge ou de déclenchement du dispositif
- La conception novatrice réduit les déclenchements intempestifs
- Inviolable
1 NFPA « Incendies de structure dans les dortoirs, les fraternités, les sorororités et les casernes »