Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

The Oasis à Highwoods

The Oasis à Highwoods

Un gradateur intelligent Leviton pour chaque maison

Lorsque vous déménagez dans un nouvel appartement, vous vous attendez à ce que tout soit à votre goût : nouvelle cuisinière, nouvelle salle de bain, nouveaux luminaires. Grâce aux partenaires logiciels de Leviton et MDU comme iQuue, il existe maintenant une nouvelle solution technologique qui peut faciliter la vie quotidienne et rendre la vie ici passionnante, tout en offrant aux gestionnaires immobiliers la tranquillité d’esprit grâce aux propriétés connectées. 

iQuue est l’une de ces entreprises qui aide à apporter la technologie des appartements intelligents aux unités à logements multiples (UDM) en mettant l’accent sur la gestion immobilière. Le partenariat avec Leviton signifie qu’ils peuvent fournir un réseau central d’infrastructure de bâtiment pour plusieurs appartements qui sont livrés de série avec des gradateurs, interrupteurs et/ou prises intelligents. Le logiciel de gestion iQuue offre un point d’intégration pour de nombreux concentrateurs Samsung SmartThings répartis dans tous les appartements d’un bâtiment ou d’une communauté. Les appartements individuels peuvent créer un système d’automatisation de toute la maison et ajouter d’autres dispositifs Leviton à tout moment à leur ensemble de base, ajoutant ainsi n’importe lequel des plus de 100 autres dispositifs intelligents compatibles, y compris les téléviseurs intelligents. De plus, la solution ajoute la gestion de la pile pour tous les dispositifs intelligents sans fil comme les verrous de porte et les détecteurs d’eau.

Plus précisément, l’Oasis de Highwoods est une communauté d’appartements de luxe de 300 unités développée et gérée par Picerne Real Estate Group. Les caractéristiques intelligentes des appartements, y compris les gradateurs Z-Wave de Leviton, ont permis de différencier l’espace en tant que communauté de premier plan avec des commodités de pointe. L’appartement modèle agit comme un outil de vente formidable avec un éclairage à commande vocale d’Alexa et de Leviton. « Après avoir vu 5 ou 6 autres communautés, ils se souviendront certainement de l’appartement qu’ils ont visité où ils ont pu allumer les lumières avec Alexa et Leviton », a déclaré Jonathan Rivera, vice-président du développement commercial iQuue. Les résidents adorent la commodité et les économies d’énergie que l’éclairage résidentiel intelligent et d’autres appareils peuvent offrir. Plusieurs choisissent d’allumer les lumières de leurs animaux lorsqu’ils sont absents de la maison et peuvent le faire à distance ou selon un horaire incluant le lever et le coucher du soleil.

« Les produits Leviton assurent un déploiement fiable aux communautés d’appartements intelligents », a ajouté Jonathan. Avant de travailler avec les commandes d’éclairage intelligentes de Leviton, les produits d’un concurrent étaient utilisés et constituaient une source de préoccupation constante en raison du manque de fiabilité. « Nous n’avons plus ce problème avec les produits Leviton, ce qui nous permet d’avoir confiance dans le déploiement dans deux nouvelles régions. » De plus, les produits Leviton ont l’air et se sentent bien, les clients potentiels sont donc impatients de les tester après avoir reconnu le nom de la marque Leviton et son style familier. « Nous aimons Leviton pour la fiabilité, la reconnaissance de la marque et la confiance que nous pouvons mettre sur nos propositions. »

Appartements intelligents iQuue - iQuue Jonathan Rivera

407-455-0785

Tri-ville – Installateurs électriques