De nos jours, les propriétaires chevronnés recherchent des mises à niveau modernes pour leur maison afin de profiter de la commodité des dernières technologies grâce à des produits qui ajoutent de la valeur à leur investissement. Historiquement, la mise à jour du panneau de distribution de leur maison n’était pas en haut de la liste, mais c’est maintenant! Ian Ramirez, président et propriétaire de Upstate Electrical Solutions à Green-Ville, en Caroline du Sud, a noté que son entreprise a connu beaucoup de succès lors de l’installation du panneau de distribution de Leviton dans les maisons existantes (construites entre le 1940’s et le 1980’s), afin que les propriétaires puissent profiter des avantages de la technologie actuelle.
Grâce aux disjoncteurs Smart en option, le panneau de distribution de Leviton prend la distribution de l’alimentation et l’élève à la gestion de l’alimentation. Les utilisateurs peuvent tirer parti de la fonctionnalité intelligente en utilisant l’application Mon Leviton, qui leur donne accès aux données du panneau de distribution, y compris la consommation d’énergie en temps réel, l’état/indication du système si des charges critiques doivent être traitées, quand et pourquoi un disjoncteur se déclenche et bien plus encore. « Ce produit est très bien pensé et beaucoup plus robuste », a déclaré M. Ramirez, « Les techniciens l’adorent! » De plus, la conception élégante et moderne dotée d’un logement blanc avec fenêtre d’observation en option offre une solution attrayante pour les réfections. Comme le remarque M. Ramirez, « Les clients adorent l’apparence. Tous les panneaux de distribution ne sont pas dans le garage, souvent dans les maisons plus anciennes, ils sont à l’intérieur de la maison dans un couloir. Le panneau de distribution de Leviton a un aspect plus net. »