Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Palais de justice Eagleton

St Louis, MO.

Bannière Eagleton

Le client
Le client pour ce projet était l’U.S. General Services Administration (GSA). Le bâtiment est Thomas F. Eagleton U.S. Courthouse, situé dans le centre-ville de St. Louis, MO. Le palais de justice compte 29 étages et 4 sous-sols. L’édifice s’étend sur plus de 90 000 mètres carrés et, à 49 mètres carrés, il s’agit du plus haut palais de justice des États-Unis.

Les nouvelles exigences en matière de conservation de l’énergie du Challenge
ont été adoptées et touchent tous les bâtiments fédéraux. Le Palais de justice d’Eagleton a été le premier bâtiment à adopter ces exigences. Le bâtiment a été terminé en 2000 et contenait déjà un système de commande d’éclairage existant. L’utilisateur final avait des difficultés à trouver des pièces de rechange pour le système original et n’était pas satisfait de la façon dont le système fonctionnait. Les aires de travail publiques et générales ont été contrôlées avec des panneaux de relais et les salles d’audience ont été contrôlées avec des panneaux de gradation. Les panneaux de gradation n’étaient pas sur le réseau de panneaux de relais, il n’y avait donc aucune communication entre les commandes d’éclairage de la salle d’audience.

Le plus grand défi était de travailler dans un bâtiment occupé. Le projet devait continuer de manière à ne pas perturber les opérations quotidiennes à l’intérieur du bâtiment. Cela signifiait que l’équipement devait être prêt en temps opportun et toujours prêt pour l’installation par l’entrepreneur électricien. Un autre défi était la taille globale du projet. Ce projet contenait environ 60 panneaux de relais, 25 armoires de gradation, 100 postes numériques, etc. Il s’agissait d’un projet ARRA qui a également imposé à Leviton un délai d’exécution.

La solution
Après un processus d’appel d’offres ouvert contre deux grands concurrents, Leviton a été choisie pour les panneaux de relais, les armoires de gradation a-2000® et chaque aspect de l’éclairage du bâtiment. Un nouveau système a été conçu pour permettre le contrôle de l’ensemble du bâtiment pour la première fois, permettant à l’utilisateur final d’avoir le contrôle de tous les composants du système. L’équipement utilisé dans le cadre de cette tâche comprenait les panneaux de commande de relais Z-MAX Plus, les armoires de gradation a-2000, Dimensions® D4200, les panneaux de gradation MDS, les graphiques Luma personnalisés et les bâtis de communication personnalisés qui permettent également de commander le système par téléphone. Tout l’équipement devait être construit aux États-Unis pour assurer la conformité à l’ARRA, ce qui a été facilement accompli.

La collaboration entre les techniciens de Leviton, les usines de Leviton, l’utilisateur final et un entrepreneur en électricité professionnel et qualifié (Aschinger Electric) a permis à Leviton de respecter les délais et les demandes avec peu de friction ou de problème.

Le palais de justice Results

Eagleton a été le premier palais de justice GSA à être mis à jour conformément au nouveau plan d’énergie verte. Grâce à la réussite substantielle du projet en 2010, le bâtiment a obtenu la cote ENERGY STAR® pour ses progrès en matière de durabilité.

Pour les employés des palais de justice, le nouveau système Z-MAX Plus a fait de grands progrès en matière de gain de temps. La maintenance et la programmation du bâtiment sont simples grâce au logiciel Luma Graphics, ce qui réduit considérablement la main-d’œuvre nécessaire à la synchronisation de l’ensemble du bâtiment. La GSA estime des économies de coûts d’énergie de 13 532 USD par an grâce au nouveau système

. Pour en savoir plus
sur la vaste gamme de solutions de commande d’éclairage et de gestion de l’énergie de Leviton, veuillez visiter www.leviton.com/lms ou composer le 503-404-5555

Emplacement : Thomas F. Eagleton Courthouse, St. Louis, Missouri

Application : réfection

Industrie : gouvernement

Avantages : économies de temps et de main-d’œuvre grâce à la nouvelle facilité d’utilisation et aux capacités de programmation, ainsi qu’à une sécurité améliorée. Pour la première fois dans l’histoire de la structure, l’exploitation de la lumière ambiante est maintenant possible dans la grande rotonde à panneaux de verre et d’autres zones naturellement éclairées. On estime à 13 532 USD les économies annuelles de coûts énergétiques.

Démarrage : octobre 2009

Fini : septembre 2010

Entrepreneur général : Novack Construction.

Contrateur électrique : Aschinger Electric.