Équilibrer les commodités urbaines avec le style de vie des banlieues
Le meilleur des deux mondes est souvent quelque chose que les gens désirent, mais jamais réellement réaliser. Bonacio Construction of Saratoga Springs, N.Y., un constructeur primé de structures résidentielles, de copropriétés et commerciales depuis 1988, a entrepris de changer cela avec le développement de The Moderne Condominiums. Situé au cœur de Saratoga Springs, un centre renommé pour les courses de chevaux de race de races approfondies, les beaux-arts et les monuments historiques de la guerre révolutionnaire, ce développement unique en son genre comprend des copropriétés et des penthouses à deux et trois chambres tissés dans un édifice de luxe ultra moderne, illustrant l’art de vivre haut de gamme idylliquement situé dans une communauté de socles.
En tant que propriétaire de la société, M. Julie Bonacio La réalité, a exprimé : « Le moment est venu pour une expérience de vie en copropriété sans entretien avec un design contemporain distinctif qui vous rappelle la ville, mais offre une ambiance chaleureuse et résidentielle. » Le Moderne répond aux besoins.
Technologie intelligente pour la vie moderne
En accord avec leur désir d’offrir aux propriétaires d’aujourd’hui les dernières avancées technologiques, l’entrepreneur en construction et électricité Bonacio Frank Prediletto Jr. de Prediletto Electric, a travaillé ensemble pour s’assurer que chaque unité est équipée des dernières technologies de domotique intelligente, des lumières et thermostats aux verrous de porte et à l’interphone vidéo. Le panneau de distribution, le concentrateur du système électrique, est au cœur de toute automatisation. Les développeurs ont choisi le panneau de distribution Leviton avec disjoncteurs intelligents à installer dans chaque unité.
Ingénieux dès le départ, ils ont équipé le panneau de distribution de Leviton de disjoncteurs intelligents pour le chauffe-eau chaud, le four et le réfrigérateur de l’unité. En se connectant à l’application gratuite Mon Leviton, les résidents peuvent consulter la consommation d’énergie en temps réel.
Pour une accessibilité intuitive, le panneau de distribution attrayant de Leviton est doté de disjoncteurs qui permettent d’effectuer des diagnostics conviviaux, comme des indicateurs de couleur sur chaque poignée de bascule qui indiquent l’état de fonctionnement et des DEL faciles à lire qui affichent le type de défaillance (AF/GF) lorsqu’il est déclenché. Cela permet d’identifier en un coup d’œil un déclenchement ou une défaillance, ce qui permet de gagner du temps sur le diagnostic pour les propriétaires et le personnel de maintenance.
Chaque unité comprend également des gradateurs Decora Smart® de Leviton dans le salon, la cuisine et la salle à manger. Grâce à l’application Mon Leviton, les résidents peuvent contrôler la fonction de mise sous/hors tension et de gradation de ces lumières, ainsi que définir des horaires personnalisés et créer des ambiances d’éclairage.