Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Université de

Université de

Connecter le centre d’innovation

Profil : Université de

Industrie : éducation

Emplacement : Londres, Angleterre

Défi : améliorer le laboratoire informatique de l’Université de pour devenir un espace d’innovation de pointe et une pièce d’exposition pour les étudiants potentiels

Solution : système de câblage Leviton de catégorie 6A pour une connectivité haute vitesse


L'Université de éduque environ 19 000 étudiants sur ses quatre campus londoniens. L’université est une force attrayante pour une nouvelle génération diversifiée d’apprenants, récemment nommé comme l’une des 100 meilleures universités internationales au monde, enseignant aux étudiants de 169 nationalités différentes.

L'un des principaux domaines d'étude de l'université est l'école d'informatique et d'ingénierie, qui soutient les domaines de la science des données, de l'ingénierie logicielle, du développement de jeux et des systèmes d'information commerciale.

À l’école des sciences informatiques et de l’ingénierie, l’environnement d’apprentissage devait être entièrement révisé. Au-delà de la technologie obsolète, la conception de ce laboratoire a empêché les étudiants et les conférenciers d’utiliser l’espace à son plein potentiel, limitant ainsi les résultats scolaires.

Le nouvel espace devait attirer de nouveaux étudiants à l’espace d’innovation de l’école d’informatique et d’ingénierie de l’Université de avec ses capacités de haute technologie, tout en étant un espace très flexible pour favoriser la collaboration des étudiants, faciliter les événements de présentation et permettre des sessions d’apprentissage interactives.

De plus, ce projet était important pour le campus, non seulement pour répondre à leurs besoins immédiats, mais il a également fonctionné comme une salle pilote pour d’autres projets à l’université. La rénovation et la consolidation de ces laboratoires informatiques obsolètes créeraient un nouvel espace appelé Centre d’innovation, un endroit pour les étudiants actuels et les étudiants potentiels. Si elles étaient exécutées avec succès, les autres pièces suivraient cette conception dans tout le campus.

Avec les besoins initiaux de l’université compris, Leviton a fourni des visites de site, une assistance produit, une assurance de performance et des inspections de site pour développer l’architecture réseau qui répondrait aux besoins du Centre d’innovation.

Dans les chemins de câbles le long des plafonds, le câble vert U/FTP Cca de cat. 6A a fourni une connectivité dans tout l’espace. Les prises blindées sans outil 10GPlus de cat. 6A, le panneau de prise enclenchable 24-Port et le panneau C6a 0,5U ont connecté de manière transparente les ordinateurs et les affichages, même en les reliant dans la zone du lectern afin de permettre aux conférenciers du pied de page 2 de l’étude de cas de présenter de manière entièrement interactive. Grâce à l’application révolutionnaire AV sur IP, le conférencier peut contrôler ce qui est partagé avec différentes tables d’étudiants, divisé en groupes par couleur, d’une simple pression sur un écran.

Il y a un nouveau système audio et un nouvel éclairage, qui peut être ajusté selon l’occasion. L’espace d’innovation proéminent est maintenant capable de passer d’un laboratoire de programmation de 40 sièges pour le travail de groupe à un espace de travail collaboratif où le câblage et la connectivité de Leviton permettent une expérience d’apprentissage interactive de pointe pour les étudiants en informatique et en sciences d’aujourd’hui.

Peter Crouch, ingénieur réseau à l’université, avait utilisé le câblage et la connectivité de Leviton pour des projets précédents, mais la principale raison pour laquelle Peter a contacté son directeur des ventes de Leviton pour construire la bonne infrastructure réseau était la relation éprouvée et de confiance qu’il entretenait avec Leviton.

La relation a été essentielle à ce projet avec les équipes de vente de Leviton qui ont fait un effort supplémentaire avec le client. Avec une capacité de fabrication complète au Royaume-Uni, Leviton produit des câbles et une connectivité pour fournir à ses clients le système complet de bout en bout auprès d’un seul fabricant, plutôt que d’acheter auprès d’un fournisseur en Chine. Le site de Glenrothes, en Écosse, est également vérifié par un tiers comme neutre en carbone depuis 2011, ce qui fait une différence durable dans les solutions de réseautique.

« Avec Leviton, je sais que j’obtiendrai une solution de haute qualité. Plus important encore, je sais que je peux compter sur des experts qui répondront immédiatement, qu’il s’agisse d’assistance produit, d’inspection de site ou de dépannage. Cette relation est essentielle. »   - Peter Crouch, ingénieur réseau, Université de

Grâce à l’utilisation de produits de haute qualité et de qualité supérieure, à une installation impeccable et à un soutien à la clientèle infatigable, Leviton a intégré le Centre d’innovation avec la meilleure infrastructure possible pour assurer l’avenir de l’Université de pour les années à venir.