Certificats R.-U.
La Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) En 2024, nous avons reçu notre septième prix d’or consécutif qui est le plus élevé sur le marché. Le prix exige une soumission très détaillée, fondée sur des preuves, couvrant tous les aspects de la santé, de la sécurité et du bien- être, incluant les statistiques d’accident, les stratégies de prévention des accidents, l’évaluation des risques, etc. dans 19 catégories.
Le prix RoSPA Gold est comparable à la norme ISO 18001, sinon plus difficile à atteindre, sur une base continue en raison des détails de la soumission.